设计・及制造现场用
米思米产品情报
- Q米思米齿轮是否有配套(轴承)销售?
- A我司是有销售的齿轮配套(轴承)的。
- Q米思米齿轮是否有配套固定螺钉(止动螺丝)附属销售呢?
- A米思米齿轮(螺纹孔全商品)是附带固定螺丝的。
螺纹孔追加工指定的商品,会按螺纹孔数附带螺丝。
- Q免键直齿轮的衬套是否可单独销售?
- A不单独销售(中国)
- Q样本规格以外的加工可以对应吗?
- A我司现在也提供规格外的特注服务(每次下订数量在50个以上时才接受)。
- Q 什么是齿轮的压力角?
- A 渐开线齿形上任意一点的受力方向线与运动方向线之间的夹角
我司销售的产品压力角都是20度的。
- Q什么是直齿轮?
- A齿筋平行于轴心的直线圆筒齿轮叫直齿轮。
另外,也称为外齿轮。当两个齿轮配合使用时,小的规格为副齿轮,大的规格为正齿轮。
详细内容
- Q什么是伞齿轮?
- A基准面为圆锥形的齿轮
详细内容
- Q 什么是直伞齿轮?
- A齿筋为笔直的规格为伞齿轮,一般叫直齿伞齿轮。
详细内容
- Q什么是螺旋伞齿轮?
- A齿筋为曲线且带螺旋角的伞齿轮,一般叫螺旋伞齿轮。
详细内容
- Q什么是齿条?
- A 在棒材的一面切出齿形的产品叫齿条,可以说是齿轮无限大所表示的特殊情式。
机架将直径无限大的齿轮的一部分。
详细内容
- Q米思米螺纹齿轮
- A齿筋成螺旋转(helicoid)之圆筒齿轮。
详细内容
- Q米思米的涡轮
- A我司销售的涡轮是与涡杆齿向咬合的规格,即为圆筒形涡轮。
详细内容
- Q米思米的涡杆
- A 我司销售的涡杆是与涡轮子咬合使用的规格。
详细内容
- Q米思米齿轮全部为渐开线式的齿轮吗?
- A是的
基本用語
- Q什以是模数?
- A齿大小表示方法,基准圆直径与圆周率(π)相除后的以毫米为单位的表示值。
- Q什么是齿数?
- A 单个齿轮整个圆周布列的齿的数量。
- Q什么是齿数比?
- A 一般为大齿轮的齿数和小齿轮的齿数相除的值。
- Q 什么是基准面?
- A 决定齿轮的齿的尺寸的面叫基准面。
- Q什么是基准圆直径?
- A齿轮轴孔垂直平面上断面基准圆的直径。
- Q什么是齿高?
- A齿顶圆到齿底圆的半径尺寸。
- Q什么是齿顶高?
- A齿顶圆与基准圆的半径尺寸。
- Q什么是齿底高
- A齿底圆与基准圆的半径尺寸。
- Q什么是齿筋?
- A齿面和任意的同轴回转面的交线。
- Q什么叫压力角?
- A渐开线齿形上任意一点的受力方向线与运动方向线之间的夹角。
- Q什么叫中心距?
- A 互相啮合的两个齿轮轴线之间的最短距离。
如果是两个直齿轮时则为两个齿轮基准圆直径和的1/2。
- Q齿厚指什么?
- A一个轮齿在分度圆上所占的弧长。
- Q齿宽指什么?
- A齿轮轮齿部分的轴向长度。
背隙
- Q什么时背隙?
- A 一对齿轮咬合时齿面间的距离。
为了能使齿轮顺畅的转动,适当是背隙是必要的。
- Q背隙大概要多少合适?
- A背隙根据实际精度不同而不一样。
JIS B 1703 直齿轮的背隙标准现在虽己经不使用,我司己将资料放在网上供客户参考。
- Q 如果没有背隙的话是否可以?
- A 为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。
如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。
另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。
如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
- Q为什么一定要背隙?
- A 为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。
如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损。
如果背隙太大的话齿轮容易破损。
- Q我希望不要有背隙应该如何设计?
- A一般情况下不能没有背隙,有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
如果需要可以调整背隙的产品时,我司有可调整背隙的齿轮产品可供选购。
- Q希望了解米思米标准齿轮组合时间隙的计算方法
- A根据精密等级·模数(大小)·齿距圆直径从背隙计算表中查找符合该产品的背隙最小·最大值
直齿轮咬合时间隙用以下方式计算
间隙最小值=齿轮A的间隙最小值÷2+齿轮B的间隙最小值÷2
间隙最大值=齿轮A的间隙最大值÷2+齿轮B的间隙最大值÷2
例:GEAB1.0-20-10-B-8和GEAHB1.0-60-10-B-10配合使用时的背隙
GEAB1.0-20-10-B-8的产品精度为JIS 8级的,1模的,基准圆直径为60
根据表:最大值190um,最小值50um
GEAHB1.0-60-10-B-10的产品精度为JIS 8级,1模,基准圆直径为20
根据表:最大值130um,最小值35um
计算:
背隙最大值=130÷2+190÷2=160um
背隙最小值=35÷2+50÷2=42.5um
因此,GEAB1.0-20-10-B-8和GEAHB1.0-60-10-B-10配合使用间隙量为42.5um~160um
- Q希望了解背隙的计算方法
- A
- 1.齿厚减小
- 2.中心距离加大
轴连接
- Q齿轮用顶丝固定轴的情况下能传动多少扭力
- A顶丝固定轴属于简单的固定方法,实际使用时请尽量使用键与衬套(摩擦连接部品)等并用。
- Q齿轮固定轴的方法有哪些方法?
- A小负载时,止动螺丝固定
中负载时,衬套(免键)固定
高负载时,键固定
小轴径无法使用以上连接方式,可选用直杆销与压入方法简单固定。
设计・检查
- Q齿的弯曲强度及齿面强度有什么区别?
- A 齿轮的强度一般有齿的弯曲强度及齿面强度这两种。
齿的弯曲强度:齿轮在咬合时所能承受最大的弯曲应力。
齿面强度:齿轮在咬合时所能承受最大的接触应力。
- Q 当齿面强度比弯曲强度小时应如何解决?
- A 一般没有做过热处理的齿面强度都不是很高。
如果为了提高精度及减少燥音,推荐使用热处理后研磨过的齿轮。
研磨后,面的粗糙部下降,齿面硬度提高。
详细内容
- Q树脂(塑料)齿料的齿面强度怎么样?
- A 我司树脂齿轮有MC尼龙及聚缩醛两种材料。
MC尼龙的耐摩性较好,因此材料齿面强度比弯曲强度要强,推荐参考弯曲强度计算。
聚缩醛齿轮在不使用润滑油的情况下使用时,推荐参考齿面强度计算。
- Q齿轮的使用寿命大概多长时间?
- A 齿轮的使用寿命与使用环境,使用条件等因素有很大的关系,齿轮的寿命不推荐使用理论计算值。
一般情况下如果实际计算出来的齿轮弯曲强度及齿面强度在范围内时,一般很少会出现破损或摩损。
我司目录上的弯曲强度是以齿轮使用1000万回计算的。
因为是理论计算值,如果在使用时看见明显的破损及摩损请中止使用并调查原因。
- Q齿轮的弯曲强度计算时咬合次数是什么意思?
- A齿轮的反复咬合次数是指齿较运行咬合次数。
我司目录上的数据是以齿轮使用1000万回计算的。
因为是理论计算值,仅供参考。我司产品自身性能不能保证与计算值一样。
- Q直齿轮与齿条配合使用时,直齿轮转一周时齿条的运动距离是多少?
- A 直齿轮转一周的长度为直齿轮基准圆的周长。齿条运动长度=模数*齿数*π
直齿轮周长=(模数*齿数)*π=基准圆直径*π
例:GEAB1.0-20-10-B-8产品转一周时
此型号为1.0模20齿的产品
那此产品转一周齿条的运动量=1.0*20*3.14=62.8mm
性能及特长选择
- Q有没有防锈能力很强的齿轮?
- A S不锈钢及树脂齿轮的防锈能力很强,S45C材料表面镀层的齿轮也不容易生锈。
如里主,副齿轮都是树脂齿轮配合使用时,因为树脂齿轮在无润滑使用时会产生高温,齿轮热胀后背隙会减小,所以推荐与金属齿轮配合使用。
- Q 用在食品机械上的齿轮应该选什么材料?
- A 因为食品机械不能有锈及没。所以推荐使用不锈钢或树脂的产品。
我司有不锈钢及MC尼龙材料的齿轮,如果需要选购。
- Q是否有燥音很小的齿轮?
- A 用磨齿的齿轮燥音会相对较小,可以参考我司燥音测试结果。
- Q 齿轮是否可以在无润滑的情况下使用?
- A 如果主,副齿都是金属齿轮的情况下,因为金属齿轮在咬合时因摩擦,高温等原因,所以不可以在无润滑的情况下使用。
如果在负荷很小的情况下使用树脂齿轮可以使用,但是还是推荐使用润滑油维护。
如里主,副齿轮都是树脂齿轮配合使用时。因为树脂齿轮在无润滑使用时会产生高温,齿轮热胀后背隙会减小,所以推荐与金属齿轮配合使用。
维护相关
- Q如果齿宽,及齿轮的材料,精度不同时是否可以配合使用?
- A 齿轮配合使用基本上只要模数及压力角相同就可以配合使用。
- Q 怎样做才能使齿轮顺畅运转?
- A
- ・调整好背隙的大小
- ・做好润滑
- ・调节好咬合公差
- ・选择精度高的齿轮
- ・选择回转优良的配合配合使用
详细内容
- Q是否可以用固体润滑油?
- A 齿轮润滑一般是油浴式的,但是在代速轻负荷或与齿条,副齿轮在开方式的环境中使用时使用固体润滑油的情况较多。
便是需要使用合适的固体润滑油,并且要经常维护。
涡轮及伞齿,在咬合运动时容易发热,所以要选择冷却效果好的固体润滑油。
- Q 当齿底有轻微伤痕时,是否需要更换齿轮?
- A齿底有伤痕是非正常现像,可能运行强度,组装精度或运行方式上同现问题,需要深度调查原因并改善。
- Q 齿轮在使用时会产生很大的摩擦力,请问怎样消除?
- A齿轮产生很强的摩擦主要是因为没有正确的维护,没有正确的使用润滑油,在维护时要用粘度较高的润滑油,另外要定期维护。
如果这样还不能消除的话,就要检查下设计,产品的尺寸精度及安装精度是否有有问题,深度调查起因,并改善。