冲压模具讲座
第76讲 标准零件的使用方法(二十五)卸料板导向(四):卸料板导套的形状和特点
种别:
2014年02月07日
卸料板导套从外观上可分为两种类型。即肩型和直杆型。还有滑动部分不同的类型。此外,按组装方式分,可分为压入式和粘接式。粘接式还可分为LOCTITE粘接和DEVCON粘接。DEVCON粘接现在已经越来越少,LOCTITE粘接现在已成了主流。压入方式有时会比较困难。压入的过盈量较大时,压入后导套内径会出现松动,容易导致烧结等问题。相反,还有尽量减小过盈量(静配合),以指压程度的力进行组装,以提高精度的产品。这种情况下,孔加工会比较困难。
导套的形状和组装方式如【图1】【图2】所示。


直杆型压入式导套若大力压入,导套直径会产生松动,轻轻压入又容易脱落,因此很少被采用。粘接式则有时在衬套外周加工沟槽,以便使粘接剂更容易进入。
【图3】所示为滑动部分的变化。

基本形为滑动导柱,一般直接用材料(大多为轴承钢)本身的质地来作为滑动面。也有为防止烧结采用铜合金镀层来作为滑动面的。
以上任何一种使用时均要用润滑油润滑。在不能使用油时,也有将固体润滑剂(二硫化钼)填入滑动面,在无油状态下使用的情况。这种方式比供油型磨损更快。滑动导柱动作较重,容易发生烧结,因此也有在导柱和导套间设置钢球,以滚动接触方式使用的。这种方式滑动轻盈顺畅,但偏心负载较弱。固定钢球的容器叫做钢球衬套,动作距离约为行程的1/2。(【图3】中A所示部分)。
综上所述,导套是组装条件多,形状简单的零件,但选择时也颇费脑筋。