冲压模具讲座
第75讲 标准零件的使用方法(二十四)卸料板导向(三):卸料板导柱的形状和特点
种别:
2014年01月31日
卸料板导柱有好几种形状。【图1】是最基本的肩型导柱。可以说是导柱最基本的形状。

通过将导柱压入板来保持位置和垂直。利用肩部防止脱落。肩部嵌入板的沉孔中,导柱端面和板面在同一个平面上最为理想。但实际上大多数情况下多少都会有点凹陷。这种凹陷如果变大,导柱就会上下运动,垂直度变差。有时还会造成肩部破损。
【图2】是直杆型导柱。

这种导柱使用防脱螺栓。和肩型一样,导柱通过压入保持垂直和位置。在压入状态下,请如图固定螺栓,防止脱落。此时,若导柱的压入部分和导柱端面不成直角,螺栓牵引导柱时会产生使导柱倾斜的力,导致导柱垂直度变差。
【图3】为装卸型导柱。

导柱的位置通过压入部分保持。垂直度通过法兰部分保持。与上述两种类型功能稍有差异。因此,压入部分短点也无妨。通过螺栓来防止导柱脱落。装卸型导柱的使用目的是为了在保养模具时便于拆装导柱,以及导柱磨损更换时更方便。为了使拆装更容易,一般情况下采取轻压入方式。
这些导柱一般固定在凸模固定板上,衬套则安装在卸料板、凹模板上。但最近,也出现了导柱固定在卸料板、导套安装在凸模固定板及凹模板上的形式。