冲压模具讲座
第74讲 标准零件的使用方法(二十三)卸料板导柱(二):卸料板导柱的作用
种别:
2014年01月24日
卸料板导柱有以下作用。
| 1. | 通过卸料板进行凸模引导时限制卸料板的动作。 | |
| 2. | 提高模具的动态精度 | |
| 3. | 方便模具组装 | |
| 4. | 使维护更容易 |
等等。
但是,这些作用因卸料板导柱的安装方法而异。
【图1】、【图2】即为一例。
【图1】所示为在凸模・凹模合刃后组装卸料板导柱的方法。

这是使用卸料板导柱初期的形式。在无法高精度进行板加工的时代,合刃后通过DEVCON粘结剂固定衬套。这种方法对卸料板的动作、动态精度及维护的便捷性均有效。
【图2】是最近采用的模具组装的形式。

首先对板进行高精度精加工,将卸料板导柱及导套立在板上,以卸料板导柱为基准进行凸模・凹模的合刃。这种情况下,即使板没有组装在模架内,仍可以进行合刃。也可以在合刃后再将板组装到模架内。这种方法可以发挥出前面所述的导柱的所有作用。但是,导套、导柱的组装方法不同,精度会有所差异。需要想办法达到所需的精度。例如,导套固定采用压入方式还是粘接方式,对精度的影响不同。标准配件中卸料板导柱的种类很多,这大概是为满足不同模具对品质的需求而设计的。
仅凭卸料板导柱的成品形态来判断其功能有一定危险,必须根据卸料板导柱、导套的安装方法来进行使用。