冲压模具讲座
第77讲 标准零件的使用方法(二十六)卸料板导向(五):卸料板导柱的使用方法
种别:
2014年02月14日
卸料板导柱通过贯穿卸料板,对卸料板的相互关系进行限制和维持。卸料板之间的正确关系有利于模具在工作状态下保持原有状态,不发生变化。因此,必须注意卸料板和导柱之间的关系。其尺寸关系如【图1】所示。

(a)为凸缘止动式、(b)为螺纹式导柱,但两者在导柱和卸料板的关系方面是一致的。导柱和卸料板的关系为,对于导柱直径(D)而言,板厚(T1、 T2)最小时与导柱直径相等(D=T),通常状态下卸料板比导柱直径厚。板厚最大为导柱直径的3倍左右,但通常不会这么厚。3倍是可保证孔的加工精度和经济性的大致数字。孔径和深度的关系不仅存在于导柱,定位销等的孔也有同样的问题。需要高精度的深孔加工会比较困难,没什么好处。对于精度也没多大意义。
此外,导柱前端突出卸料板多长也是一个问题。一般情况下,通过导柱插入下模板来确定上模和下模的关系。这种情况下,导柱插入多深才能保持精度是个问题。有些模具为了避免导柱咬死而将插入深度设计得很短,但这样会浪费其作为内导向的功能。导柱突出于板的长度应尽量长,大致以直径的1.5~2倍左右为宜。冲压机的行程较短时,即使在冲压机的上死点,长度仍然以内导柱不会从下模板上脱落的程度为宜。因为突出长度越长,耐偏心负载越强。上述内容以4根导柱为前提,6根、8根导柱时效果更佳。