冲压模具讲座
第45讲 冲压机与模具的关系(三)冲压机的压力能力
种别:被加工材料
2012年09月14日
| 在冲压加工中应用最广泛的曲柄压力机采用压力能力(加压能力)作为表示冲压机能力的指标之一。压力能力是指冲压机能够安全地产生的最大压力。曲柄压力机,如【表1】所示,所产生的压力随滑块的行程位置而发生变化。因此,压力能力表示在下死点以上的规定位置处时的压力。在【表1】示例中,表示在距下死点以上5mm位置可得到980kN(980千牛=100Ton)的压力。 | ![]() |
大家经常认为冲压机在加压力作用时也可保持刚性、不会发生变形,实际上即便是在加压能力的允许范围内,如【图1】所示,冲压机的床身结构和垫板也会产生弹性变化。压力能力用于保证即使床身结构等存在变形、只要负载在压力能力之内即可保证安全。

压力能力所说的加压,如【图1】所示,是以负载均匀作用于垫板面积的规定区域为前提的。即使是在加压能力的允许范围内,力量集中作用于狭窄范围内也是不好的。
从模具寿命的角度来看,采用最大压力来进行加工时,受到冲压机床身结构和垫板的变形的影响,会缩短模具寿命。当考虑模具寿命时,需要采用相对于压力能力有一定富余的形式来进行加工。通常认为采用压力能力的60~70%左右的压力进行加工,有利于延长模具寿命。