冲压模具讲座
第44讲 冲压机与模具的关系(二)送料高度与提升量
种别:被加工材料
2012年09月14日
材料的送料高度是指如【图1】所示的自垫板面至材料的移动位置的高度。有时候也称"送进高度(feed level)"或"通过线(pass line)"。 对于采用材料送进装置进行自动加工的冲压模具,需要使装模高度与送料高度均与冲压机匹配。

【图2】表示冲压模具的送料高度。指自垫板上表面(模具的下模座下表面)至材料从凹模面被提升到的位置高度的尺寸。

提升在进行包括弯曲等成形加工在内的制件加工时,总是会发生的。制件加工在提升状态下,将材料下压至凹模表面之后进行加工。此时,如果提升量较大,材料的倾斜就会变大,导致加工失误。在进行模具设计时,应想办法尽可能缩小提升量。
如果不得不采用较大提升量时,应将冲压机的送料高度的位置设定为提升量的1/2左右的位置。通过这种措施,在材料送进时可使材料稍微向上倾斜。在进行制件加工时,材料被上模压下,原本向上倾斜的材料会暂时变为平坦(当与冲压机的送料高度相同时),从该状态向下倾斜,接触凹模面。与通常的送料高度设定相比,可减小制件加工时的材料倾斜,能够减少加工失误。