冲压模具讲座
第114讲 冲孔模的设计(六) 冲孔凸模的卸料板导柱
种别:
2014年11月07日
冲孔加工时,为了确保产品的平面度,多使用可动式卸料板,冲孔也被赋予可动式卸料板结构的含义。
如果在冲孔加工中孔径变小,凸模也会变弱,难以保持与凹模的位置关系。
可动式卸料板结构如【图1】所示,凸模前端始终位于卸料板中,如果减小凸模的通孔,则可控制凸模的振动,稳定凸模与凹模的位置关系。这种行为称为"对凸模进行卸料板引导(以下简称卸料板引导)"。
如果在普通可动式卸料板结构(【图1】)的模具中进行卸料板引导,则会将卸料板的行为反映到凸模中。也就是卸料板的水平动作或倾斜对凸模产生的影响。

为了限制卸料板的动作,如【图2】所示,设置内导板(卸料板导柱)进行限制。

内导板的设计考虑了内导板直径(d)与卸料板厚度(T1)的关系。最小值为d=T1。如果小于最小值的话,相对于倾斜则会变弱。
根据卸料板与嵌套的关系,经常会在卸料板上设置高低差。内导板与卸料板的直径与厚度关系可能会因此而崩溃,需要注意。