冲压模具讲座
第113讲 冲孔模的设计(五) 冲孔模的可动式卸料板设计
种别:
2014年10月31日
|
在【图1】所示的冲孔模上,将胚料放在凹模上进行孔加工。 要保持产品(胚料)的平面度时,大家都会想到在按住胚料的同时进行加工。这里所示的模具结构就是利用这种构想制成的。这称为可动式卸料板结构。 起到通过凸模剥离材料作用的卸料板始终位于凹模的上面,由于凸模通过卸料板中,因此最适合于对胚料进行按压。 为了使卸料板可动,利用卸料螺栓将卸料板固定在一定的位置上。固定位置通常为卸料板面位于凸模前端下面1mm左右的地方。 卸料板按压材料的强度由弹簧决定。在卸料板之后组装入弹簧。此时,弹簧会稍稍被压缩。压缩产生的弹簧强度称为"初始压力"。初始压力为冲孔力的15%以上(如果仅通过凸模剥离材料,为冲裁力的3%以上即可)。首先以一定的加压力按压材料,以免随冲孔加工而产生变形。这就是初始压力的作用。 |
![]() |
请观察【图2】。以板嵌套进行胚料定位时,应根据嵌套形状将卸料板面切削为凸形。
形状加工多使用立铣刀。为了易于进行加工,将卸料板设计为凸形或嵌套形状。
称为凸起外周凸缘的部分会因卸料板的凸起加工而变薄。如果太薄,则会影响卸料板的强度。请在考虑平衡的基础上确定厚度。
【图2】(C)中示为避让的部分就是来到模具之前的部分。通过附加避让,可确保安全、放心地进行作业。