冲压模具讲座
第96讲 冲裁模的设计(一) 冲裁模设计概要
种别:
2014年06月27日
(1)模具概要
| 冲裁模(落料冲裁模)用于制作轮廓形状,如【图1】所示。有一些可直接形成产品轮廓,也有一些为弯曲或拉深等成型产品的展开形状。这可以说是冲压加工的基本之一。 | ![]() |
【图2】所示为标准落料冲裁模的结构。是采用固定卸料板结构的模具。 模具分为上模(由模柄、上模座、凸模固定板与凸模构成)与下模(由卸料板、凹模与下模座构成)。

如【图3】所示,模具的上模被安装到压机的滑块上。在本例中,利用模柄压块固定模具模柄进行安装。这是用于较小模具的上模安装方法。

下模由夹具固定在压机的垫板上。 模具中比较重要的内容就是间隙。 在本例中,将模具安装到压机时,进行凸模与凹模的间隙配合。这种模具称为开放式模具。将模具安装到压机上称为"模具准备",但开放式模具时,间隙则会因作业人员的准备能力而发生变化。 也可以说,每次进行模具准备时,加工产品的质量都可能会发生变化。
为了解决这种问题,使用如【图4】所示的导柱与导套,在模具中保持上模与下模的关系。这种方法经常用于谋求保持上模与下模关系的模具。 将上模座、导套、导柱与下模座一体化后制成的零件称为"模架"。 因此将这种形态的模具称为"带模架模具"。

(2)模具设计的内容
模具首先要有加工目的。本文所述的情况为落料冲裁。理解落料冲裁所需的功能,创建构想。 将模具安装到压机上并进行工作。探讨并确定模具的安装方法。本例中采用了通过模柄与通用夹具进行固定的方法。 需要开动脑筋以便于进行模具的准备工作,同时也要致力于在反复使用的情况下,利用模具制作的产品没有质量变动。本例使用导柱与导套来保持凸模与凹模的关系(防止间隙发生变化),使准备作业变得简单。
进行模具设计时,应列出所需事项并制定方针,然后再进入细节设计阶段。