冲压模具讲座
第95讲 冲压加工力(四) 拉深加工力
种别:
2014年06月20日
圆筒拉深所需的加工力(P)是指凸模将圆形坯料压入凹模中的力。与加工力有关的主要因素就是坯料的变形阻力。这些因素的总和就是所需的拉深加工力。
圆筒拉深的加工力经常使用下述计算公式。请参阅【图1】。
|
作为与拉深力有关的因素,材料的拉伸强度、拉深系数、相对板厚(由材料板厚/坯料直径×100(%)表示)具有密切的关联。 拉深系数一定时,相对板厚越大,系数(K)越小,相对板厚减小时,系数反而增大。极限为1.0。 在上式中,K超过1时,表示材料断裂。 相对板厚一定时,会因拉深系数而异。 下面以钢板(SPC)为例示出了系数,以供参考。 是将相对板厚设为1.2%时的K值。
(1)首次拉深
拉深系数(m)=0.50→K=1.0 0.55→K=0.80 0.6→K=0.68 0.7→K=0.42
(2)多次拉深
拉深系数(m)=0.75→K=0.90 0.80→K=0.62 0.82→K=0.52 0.85→K=0.42 0.90→K=0.20
如果首次拉深与多次拉深的拉深系数相同,多次拉深后的K值则会增大。这是材料加工硬化产生的影响。 计算得到的拉深加工力出现在压机下死点上面相当靠上的位置。根据与压机扭矩能力的关系选择使用压机。 不要根据拉深加工力与压机公称能力的关系选择压机。