冲压模具讲座
第24讲 冲压加工入门之十四 精冲裁加工
种别:剪切加工
2012年08月17日
精冲裁是用于获得光洁的切口面的冲裁加工。精冲裁时的间隙几乎为0。并使凸模或凹模的刃口带圆角来延迟断裂的发生,从而获得光洁的切口面。
进行落料加工时,如【图1】所示,使凹模的刃口带圆角。进行冲孔加工时,与之相反,使凸模的刃口带圆角。
刃口通常设置圆角,也可用倒角。只要能实现分散加工力、延迟断裂就可以。这种加工的要点是消除间隙与刃口(采用圆角或进行倒角)。

圆角大小采用半径0.2mm~1.0mm左右。圆角过大时,虽然可延迟断裂,获得光洁的切口面,但弯曲和毛刺会增大。因此,应将刃口的圆角(或倒角)控制在所需的最小范围内。 刃口圆角与弯曲的关系基本呈线性变化。圆角半径为0.5mm和1.0mm时,弯曲大小基本上会加倍。 圆角半径越小,则卸料力越大。