冲压模具讲座
第23讲 冲压加工入门之十三 整修加工
种别:剪切加工
2012年08月17日
普通的冲裁加工的切口面如【图1】(a)所示。有时候希望获得光整的剪切面形状(轮廓形状及孔或形状的一部分)。此时应如【图1】(b)所示,对切面进行少量切削,修整成为光整面。这种加工方法被称为"整修加工"。

在整修加工中最重要的是【图1】(b)中所示的整修量的大小。单次加工可切削的整修量的大小为材料板厚的5%~10%左右。例如软钢为5%左右,硬钢为8~10%左右,黄铜为10%左右。 当单次整修不理想时,有时候会重复进行2次、3次整修。
整修的方向包括【图2】(a)的正置法和【图2】(b)所示的倒置法。

正置法时与制件的凹模接触均匀,平衡较好。倒置法从断裂面一侧开始接触,因此接触不稳定,被切削部分可能出现偏差。 整修加工是在落料冲裁加工后进行的后续工序,因此通常会消耗一定的工时。定位也比较困难。而且,整修加工中的一个问题点是冲切下的薄废料在油的作用下粘附在模具上,很难完全清除掉,有可能造成制件划伤。尽管这种加工方法大家都很了解,但很少得到应用。 尽管可以加入到级进加工中去,但废料处理不当的话,就可能造成制件划伤,导致报废。在级进加工中进行整修加工时,应下工夫使废料与常规冲切废料相结合,一起被清理掉。