冲压模具讲座
第17讲 冲压加工入门之七 外形冲切加工(1)
种别:剪切加工
2012年08月10日
冲裁加工的基本加工形式如【图1】所示。落料与冲孔的加工内容相同,仅应用方法不同。通过组合这些基本的加工方法,进行外形形状加工。

| 以【图2】的形状为例,说明通过外形冲切加工获得轮廓形状的方法。 | ![]() |
【图3】为利用剖切加工获得外形形状的方法。如果凸模、凹模的强度没问题、凸模、凹模的形状加工也没问题的话,就可以用一个凸模来完成形状加工。这种加工方式会在图示中的搭接头部分产生冲切接缝部分。搭接头部分的外观与其他部分不同。而且毛刺比其他地方更早容易出现。因此,设计时应避免搭接头处于重要部分。如果感觉凸模或凹模强度有问题,应分割凸模来消除问题。

【图4】组合切边加工与剖切加工来获得外形形状。注意搭接头部位个数有所增加。当凸模数量增加时,搭接头部位数量也会成比例增加。
这种制作方法多在用凹模和卸料板夹住材料、希望获得较佳平面度时使用。也经常用于采用级进加工的形状加工。 所加工的制件残留在凹模上面。指出的是需要下工夫采取合理的措施把制件取出。 外形冲切加工中凸模的形状可由设计人员自由决定,但有时候也可能因其制作方法而导致产生问题。