冲压模具讲座
第16讲 冲压加工入门之六 切槽(切口)加工
种别:剪切加工
2012年08月03日
切槽加工是设置切口线的加工方式。在不产生废料的条件下可制作形状。请掌握切槽加工的使用方法。
| 【图1】为切槽加工示意图。分为从材料端部开切口和在材料中间开切口两种方法。切槽加工属于对凸模设置角度进行剪切的加工形式。从凸模的前端开始切割、在倾斜角的中途停止,会残留未经切割加工的部分。可在不产生废料的条件下制作形状。 | ![]() |
| 也存在问题。由于采用带角度的锐角凸模进行切割,凸模刃口会产生崩刃(角部微小欠缺),导致早期发生毛刺。被切割的凸模下的材料进入凹模,有时候很难取出。这是由于切割宽度部分嵌入凹模而导致的。 类似问题的解决对策如【图2】所示。中心线上方的是不理想的形状。将该形状更改为中心线下方的形状,可减少问题。 | ![]() |
| 切槽应用示例。【图3】是在切割同时制作弯曲形状的方法。虽然会给凸模带来很大的负荷,但能够用单工序来完成加工是非常有吸引力的。 | ![]() |
【图4】(a)为同时进行切槽和成形的加工。利用材料的延展来获得成形高度。图中对两侧进行了切割,有些仅对单面进行切割成型。这样的成型称为百叶窗加工。百叶窗加工常用作通气孔。 【图4】(b)表示了将切槽应用于拉深加工的形式。通过设置双重切槽来吸收进行拉深加工时因落料收缩而造成的材料变动。