智能选型说明
智能选型说明
为方便选型,商品详情页增加了一些智能选型辅助功能,分别是选型参数联动、自动定位待选参数、自动展示追加工、选型自动滚屏和智能选型开关设置功能。详情介绍如下。
01选型参数联动
点击屏幕右侧选型参数区域,左侧的规格参考图表会联动定位到参数对应的内容,同时闪烁提示。
※部分商品有联动定位和闪烁功能。
02自动定位待选参数
选型到最后一个或几个参数时,型号和参数处会出现红色提示,同时参数会自动滚动定位到待选择的红色背景的参数。
03自动展示追加工
支持追加工的商品,在型号生成后,会自动展示追加工的参数,以便您继续选择追加工参数。
※部分商品可以指定追加工选项。
04选型自动滚屏
进入详情页后,可以先确认首屏内容;点击产品参数后,页面将自动向下滚动至显示参考图表和参数的模式,您可以在最大的视野中进行选型。
05智能选型开关设置
对于以上介绍的4个选型辅助功能,您可以通过页面的智能选型设置开关分别控制是否使用对应功能。
※图例中所显示的价格信息均为样例,实际商品价格请在米思米网站上再次确认。