法律声明

欢迎访问米思米平台,本平台的服务由米思米提供。在访问、浏览本平台和/或使用本平台服务前,您应当认真阅读以下条款,特别是“权利归属”“责任限制”“适用法律及争议解决”条款。您访问、浏览本平台和/或使用本平台服务,代表您同意接受以下条款;如您不同意以下条款,请立即停止访问、浏览本平台和/或使用本平台服务。

一、权利归属

1.米思米平台的服务内容包括:文字、图片、音频、视频、图表、界面设计、版面框架、标识、商标及/或服务标志(包括已注册和未注册的)、货物详情页、本平台向商家、买家发送的电子邮件、站内信以及提供的其它数据或信息等的所有内容。本平台的服务内容的所有权及知识产权均归属于米思米或向米思米提供服务内容的第三方(包括米思米相关厂商)。同时,本平台提供服务所依托的软件的著作权、专利权及其他相关知识产权均归属于米思米或第三方(包括米思米相关厂商)。未经米思米许可,任何人不得擅自使用、复制、修改、分布、传递、广播或以任何方式进行利用。

2.任何人都不得擅自使用包括但不限于“米思米”、“米思米平台”等在内的任何商标、服务标记、商号、域名、网站名称或其他显著品牌特征等(合称为“标识”)。未经米思米事先书面同意,任何人不得将本条款前述标识以单独或结合任何方式展示、使用或申请注册商标、进行域名注册等,也不得实施向他人明示或暗示有权展示、使用、或其他有权处理该些标识的行为。

二、关于链接

1.从本平台链接至第三方的网页或链接至本平台的第三方网页(以下简称“链接网页”)的内容由各方自行承担管理责任,与米思米无关,法律法规或者平台规则另有规定的除外。请按照各链接网页刊登的法律条款之要求使用。此外,米思米对于因链接网页的内容以及链接网页的使用产生的任何损害不承担责任,法律法规或者平台规则另有规定的除外。本平台向第三方网页的链接不代表米思米对于该链接网页刊登产品或服务提供任何形式的保证,也不代表米思米对该链接网页刊登的信息提供保证或表示认可。

2.对于链接至米思米平台,不需要特别手续,原则上请在链接方网页的首页设定链接。此外,链接时本平台在链接方网页窗口框内显示的,容易造成使用方误认为网络信息发布,米思米不接受该处理方式。请务必按照跳出新窗口的链接方式设定。

三、责任限制

1.除非适用法律法规、平台规则另有规定,米思米不对您使用米思米平台服务而遭受的间接的、附带的损害承担责任,无论该等损害是因侵权、违约或其他原因造成的,并且米思米不对第三方导致的损害承担责任。

2.您了解并同意,鉴于现有技术水平和客观条件的限制,米思米将采取一切可能的技术手段保持您使用米思米平台所涉的技术和信息的有效性、准确性、可靠性、及时性、稳定性、完整性,但米思米对此不作任何承诺或保证。

四、适用法律及争议解决

1.您与米思米之间的与本平台服务有关的任何争议在所有方面均受中国法律管辖并依据其做出解释。

2.除非法律法规另有规定,您同意与米思米之间的与本声明内容、本平台服务而发生的所有争议、索赔,双方应尽力友好协商解决;协商不成时,任何一方均应向米思米所在地有管辖权的人民法院(为明确起见,米思米所在地为上海市奉贤区)提起诉讼。

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。