(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
2015年3月16日
米思米(中国)精密机械贸易有限公司(以下简称"米思米")2015年版"FA工厂自动化用零件目录"以下简称"产品目录"于 3月份隆重登场。此次的产品目录在内容的选择上采纳了客户的意见,主要有3大变化。第一、以往很多长交期品变更为5天以内出货的产品,实现了短交期化。第二、以低价格为主导的C-VALUE产品的新商品大幅度增加,实现了低价格化。第三、增加了汇集各种制造业装置设备的案件库---IDEA NOTE的介绍,有助于设计和选型上的高效化,通过这3大变化,也让新版产品目录的内容更加充实。与之前的目录相比,更加焕然一新。

此次MISUMI提供的产品目录中,主要有以下3大特色:
1. 大幅缩短交货期
2014年3月MISUMI南通工厂正式投产,在保证原有日本品质的前提下,可对应大批量订货,并进一步实现交期大幅缩短。追加46万种5天以内的出货商品,5天以内出货率高达80%。
2. 低价格新商品大幅追加
C-VALUE商品与米思米品质产品相比,最大降幅80%。
新追加C-VALUE商品1.5万件。
3.新服务----IDEA NOTE案例库
为实现机械设计的高效化,米思米倾力打造汇集各种制造业设备的案例库----"IDEA NOTE",该案例库汇集了大量实际现场中成功运用的案例,同时各案例还添加了技术信息和CAD数据,为更多的机械设计者实现业务高效化。本次目录前页中,也刊登了若干案例供参考,详情请登录米思米官网查看。
IDEA NOTE特点:
① 刊载大量对设备机械设计有启发性,且包含丰富创意构思的案例(今后将陆续增加)
② 搭载便捷检索功能。可在功能/产品/设计主题等多种类别中快速检索。
③ 介绍各设备组件及零部件的设计要点(含技术计算)
④ 可完整下载设备组件的CAD数据
⑤ 零部件列表以型号为单位,与米思米官网上的产品选型/订购系统相关联
※免费使用
不局限于以上内容,米思米今后将继续听取各方意见,为客户提供更方便、实用的产品目录。