冲压模具讲座
第119讲 冲孔模的设计(十一) 带有多个孔的冲孔模设计
种别:
2014年12月12日
在【图1】所示的多孔产品中,可能会发生进行1次加工,模具就损坏的问题。在这种情况下,可将孔分开加工,下面说明此时的注意事项。

将孔分开进行加工时,
| 1. | 对于共同的地方进行汇总。 (形状、精度等)。 | |
| 2. | 对于模具的强度(损坏)进行考量汇总(接近等)。 | |
| 3. | 对于随着孔加工而产生的变形进行考量汇总(加工顺序)。 |
具体来说,就是将有关系位置精度需要的孔作为同一组进行加工。
如果分组,相关精度则会产生偏差。
按类似的形状进行划分。用于划分为圆孔类、方孔类。这样便于制作模具。
对接近外形的孔进行孔加工时,外形会产生变形。如果同时对大孔与小孔接近的孔进行加工,则会因大孔的振动影响而导致小孔易出现毛刺等问题。
分几次进行孔加工时,将有精度要求的孔或容易变形的孔放在后工序进行加工。