冲压模具讲座
第109讲 冲孔模的设计(一) 冲孔模的结构
种别:
2014年10月03日
冲孔模是仅次于冲裁模的常用模具。
【图1】所示为使用固定卸料板结构的冲孔模。模具结构简单,因此易于制作。
这种结构的模具不对被加工材料进行按压,因此孔周围的平面度易于下降。要在长形状端部加工孔时经常使用。
在范例图中,利用销进行被加工材料宽度方向的导向,即使使用板材也没有问题。
加工时,将被加工材料按压到固定卸料板的里面。

【图2】所示为可动式卸料板结构的冲孔模。这可以说是标准的冲孔结构。
利用可动式卸料板按压被加工材料,目标是防止出现翘曲等变形。
由于利用凹模板与卸料板按压被加工材料,因此缺点是容易让产品产生凹坑等损伤。

【图3】所示为仅大型产品的两端有孔并且必须进行加工时使用的结构。
如果将全体制成一个板,则会造成极大浪费,重量也会增加。另外,设想为单工序加工时,会产生压迫感,也可能会降低冲压作业性。这种结构仅制作并配置所需的部分以简化模具。
产品较长时,如果加工单元位于两端,中间则可能会产生下垂。此时,在适当的部位设置支承以使其稳定。

上面所示为设想平板时的冲孔模。也包括在拉深产品的侧面开孔、在弯曲加工产品上开孔等冲孔加工。
如果加工时采取产品配置措施,也可以使用凸轮从横向进行开孔。