冲压模具讲座
第106讲 冲裁模的设计(十一) 冲裁模下模座的设计
种别:
2014年09月12日
【图1】所示为标准冲裁(落料冲裁)模的结构。下模座是用于支撑冲裁模下模以及固定下模的夹具部分。

| 【图2】所示的冲裁力会作用于下模上。这必然会导致下模全体反向弯曲。虽然这种反曲无法避免,但最好能控制在尽可能小的状态。仅要使凹模板没有反曲的话,就需要大量地使用高价材料,随之浪费也会增加。如果将凹模板设为所必须的最低限度的厚度并利用下模座进行支承,这样也可以缓解反曲的严重程度。 | ![]() |
下模座也用于固定下模。其方法如【图3】所示。
(a)为利用夹具进行固定的方法。如果统一夹具高度(厚度),则可利用这种方法轻松地进行模具准备作业。
(b)为利用U形槽进行固定的方法。对准压机的U形槽位置时会受限制。U形槽的深度为螺栓直径的2~3倍。

在下模座上制作产品落料孔也是必要的。虽然,落料孔最好设计成易于加工的圆形或方形等的简单形状,但如【图4】(a)所示的凸起形状时,如果制作简单的方形,凸起则可能易于损坏(在【图4】(b)中标注为"不行"的形状)。在【图4】(b)中标注为"良好"的下模座上按所示形状制作凸出部,进行支承。