冲压模具讲座
第103讲 冲裁模的设计(八) 固定卸料板的设计(二)
种别:
2014年08月22日
上一讲所说的固定卸料板的必要条件如【图1】所示。
这种形态为固定卸料板的基本形态, 如【图1】(a)所示的,相对于一定的材料宽度,设定成1列样式的胚料冲裁形式。

与此相对,从【图2】(b)所示的宽幅材料中冲裁2列冲孔的情况时。会采取如【图2】(c)所示的单侧固定卸料板的形态。
虽然强度较弱,但由于可看到加工部分,因此具有易于进行作业的优点。
固定卸料板的缺点是采用盖上盖子的形态,看不到加工部分,因此这也会令作业人员感到不安。

为了克服这一缺点,如【图3】所示,采取适当的措施,除去不需要的部分以便能看到内部。
在使用比较小的固定卸料板时,即使从一体式工件进行切削制作,也不会产生这种负担。

但固定卸料板较大时,切削则会变得艰难。此时如【图4】所示,制作固定卸料板时,可将卸料板功能部分以及制作材料通过空间的部分分开制作。
虽然构成模具的零件数较多,但零件加工变得更容易。

判断一体制作还是分割式制作时,需要考虑是否易于加工以及成本等多方面。