冲压模具讲座
第100讲 冲裁模的设计(五) 上模座的设计
种别:
2014年08月01日
上模座是用于保持上模的零件。除了特别范例(直接将模柄安装到凸模上等)之外,构成上模的零件被安装到上模座上。
上模座也具有支撑上模刚性的作用。
在上模使用弹簧结构的模具中,有时也根据弹簧的长度调节模座的厚度。
担心利用模柄在冲压机上安装上模不够充分的大型模具时,利用上模座进行安装。
【图1】所示为几种安装方法。

(a)为设想利用夹具进行固定的情况。在上模座为板状时,不需要任何调整。
(b)为使用U形槽通过螺栓进行固定的方法。需要根据螺栓尺寸设计U形槽。
(c)为利用模座上加工的孔与螺栓进行固定的方法。
(d)为利用模座上加工的螺纹孔与螺栓进行固定的方法。
上述方法为常用的上模座固定方法。
(a)、(b)与(c)时,可轻松地进行统一上模座厚度的准备作业。
(b)、(c)与(d)时,需要根据冲压机的规格加工U形槽位置或孔位置。
上模座的厚度是重要因素。外周即使熔断也没关系。
需要对准模具中心与冲压机中心时,安装定位用模柄是非常便利的。