冲压模具讲座
第98讲 冲裁模的设计(三) 模柄的设计
种别:
2014年07月18日
模柄是用于将上模安装到冲压机滑块上的零件。
该零件并非仅用于冲裁模,而是各种模具通用。
首先介绍基本内容。
【图1】所示为模柄与上模座的关系。上模座为底座零件,模柄被安装在其上面。

模柄为柱状零件,用于将比较小的模具上模安装到冲压机的滑块上。模柄的标准直径为25、32、38与50mm。尺寸来自于英制尺寸。老型冲压机不是25mm,而是25.4mm,需要注意。 此外,其长度约为50~65mm左右。
材质相当于SS400或S50C或使用FC250左右的材质。
(1)模柄的种类(请参阅【图2】)
模柄包括嵌入式模柄与凸缘式模柄,用于固定上模。此外,也称为定位用模柄或浮动模柄(第99讲说明)。

(1)嵌入式模柄
嵌入式模柄的端部带有螺纹部分,用于拧入到上模座的螺纹孔中。牢固地拧入之后,有时也会采取止转措施。通常配合模架的订购进行调配。
(2)凸缘式模柄A
是带有圆形凸缘的模柄。模柄通常安装到模具的中心位置(模具承受偏心负载时,有时也会根据偏心量错开模柄位置)。模具带有顶出机构(在倒装结构的冲裁模中说明)时,嵌入式模柄可能会造成影响。在这种情况下,使用凸缘式模柄。
(3)凸缘式模柄B
是带有方形凸缘的模柄。圆形凸缘式模柄可进行一体加工,但这种形态多半采用在标准板上组装嵌入式模柄。要利用凸缘覆盖较大的面积时使用。
(4)定位用模柄
如果是大型模具,用模柄安装上模并进行保持是危险的(上模脱落)。此时应使用上模座固定上模。但需要对准中心时,应使用长度短于柄径的模柄。