冲压模具讲座
第84讲 模具用钢材入门(三)钢材的性质(耐疲劳性)
种别:
2014年04月04日
进行冲压加工时,凸模等部件会承受反复负载。
反复承受负载会导致疲劳断裂。这也取决于材料的疲劳强度。
以下是与疲劳强度相关的因素。
| 1. | 调质后的硬度(确保45HRC左右)。 | |
| 2. | 消除平角(加工倒角R) | |
| 3. | 使表面平滑。 |
(1)与抗拉强度的关系
疲劳强度与材料的抗拉强度基本成正比。淬火材料与未淬火材料有所不同,未淬火材料的疲劳强度约为抗拉强度的50%,淬火材料约为45%。这个比例与材质没有关系。
(2)与硬度的关系
材料的硬度越高,疲劳强度越大。经调质处理后45HRC左右的硬度下疲劳强度最大。
(3)表面状态
即使抗拉强度和硬度适当,如果凸模等部件的表面状态差,疲劳强度也会降低。因此应尽量将表面加工平滑。
(4)形状
在有凹凸形状的情况下,应将凹角进行倒角,避免尖角。倒角R越大效果越好。
(5)残留压缩应力
疲劳断裂从零件的表面开始发生。因此,提高表面(表层)部分的硬度,并残留一定压缩应力,可以提高疲劳强度。此外,进行将钢珠、玻璃珠高速喷向材料表面的喷丸处理等,也有很好的效果。