冲压模具讲座
第72讲 标准零件的使用方法(二十一)高度调整部件
种别:
2014年01月10日
【图1】所示为高度调节部件安装在模具上的状态。

部件上的调节杆和调节螺丝为一体化构造。调节螺丝安装在装有调节块的板上。通过旋转调节螺丝,可以前后移动调节杆。调节杆的前端呈斜面,调节块设置在斜面上。调节块通过拉紧弹簧支撑,与斜面贴紧。
前后移动调节杆,可以使调节块上下移动。上下移动量与斜面角度的正切相关。当然,也可以进行微调,减小斜面角度。但是,调节螺丝的调节量会增大。调节好后,必须用锁紧螺丝直接将调节杆固定。此外,调节杆应严密插入板上的槽中,没有松动。
调节机构多用于需要对伴随着加工出现的横向弯曲、表面翘曲以及刻印等的深度进行管理时。对于模具而言,调节部分越少越好。在不得已的情况下才可以使用调节机构来解决。调节方法不同的人之间有微妙的差异。需要采取相应的措施,如准备测量工具及限度样本等,尽量消除个人差别对结果的影响。