冲压模具讲座
第70讲 标准零件的使用方法(十九)凹模
种别:
2013年12月27日
凹模作为嵌件(镶块)安装在凹模板上使用。作为镶块安装在不进行淬火加工的凹模上使用,可使模具更易于制作,且容易维护保养,延长使用寿命。
【图1】所示为凹模的外观。

(a)中所示的是直杆型,轻轻压入凹模板使用。零件上设置有安装导入部,可使组装更轻松。
(b)为肩型。这种形状为标准形状。凹模的材质有SKD11、SKH51及粉末高速钢、硬质合金等。
【图2】所示为凹模孔的截面。

凹模孔由刃壁(刃口部)和避让部构成。孔截面基本上有图示的3种类型。
(a)的刃壁部有锥度。这是为使冲裁下来的材料通过而设计的。缺点是每次重新研磨后,孔都会逐渐变大。
(b)是为避免(a)的缺点而设计的,将需要重新研磨的部分设计成直形,可避免重新研磨造成孔部尺寸的变化。
(c)的刃壁部下方没有很大的避让空间,而是通过下面的锥部整个避让。常用于小径孔的冲裁加工。某种程度上需要注意废料堵塞。这种凹模叫做锥度凹模。
【图3】是作为标准零件出售的刃口形状的种类。

(b)~(d)的孔有方向性,需要止回机构。可以详细指定各项尺寸及止回机构的制作方法等。可以变更与截面相关的内容,还可以根据加工材质及壁厚设计最佳形状。
凸模、凹模均实施了标准化,物美价廉,可帮助客户轻松制作模具。可以说,凸模、凹模均是标准化效果很好的部件。