冲压模具讲座
第68讲 标准零件的使用方法(十七)导正销(二)
种别:
2013年12月13日
下面对下【图】所示的各种形状进行说明。

| (a) | 基本使用方法。是从圆形凸模的基本使用方法演变而来的形式。导正销前端与可动式卸料板的活动量成正比。在进行模具维护作业时拆卸比较麻烦。 | |
| (b) | 功能与基本使用法相同。其特点是模具维护时更容易拆解。 | |
| (c) | 以基本使用法是在进行冲孔时,若误冲孔,导正会冲破材料。有可能损坏模具。其对策是在导正后面安装弹簧,当因误冲孔而导致导正销承受大负荷时,弹簧会被压缩,从而避免了冲破材料。若弹簧较弱,即使在正常状态下弹簧也可能弯曲,导致定位精度变差。请予注意! | |
| (d) | 基本使用法是将导正销固定在凸模固定板上。因此,陷入凹模中的深度会加大。陷入凹模很难察觉,因此导正会长时间摩擦材料,导致导正孔变形或材料吊起。这种结构可回避这种现象、同时也能避免误冲孔时冲破材料的危险。其特点是导正销的台阶部与卸料板面相互接触。对于弹簧需要注意的事项与(c)结构相同。 | |
| (e) | 是通过卸料板固定导正销的基本形式。通过将导正销固定在卸料板上,可保持一定的突出量。用压紧螺丝进行固定。螺丝容易松动,因此使用两个螺丝会更好,但由于空间的关系往往很难实现,这也是这种方式的缺点。 | |
| (f) | 通过卸料板固定导正销,但使用卸料板垫板将后部压紧。与(e)的结构相比,制作更简单。 | |
| (g) | 是通过凸模固定导正销,为了使凸模的重新研磨容易进行,采取了导正销容易拆装的结构。 | |
| (i) | 在大规格凸模上,通过螺栓和定位销(固定销)将导正销固定到凸模上。使用这种导正销时要注意两点,一是要注意定位销的脱落,二是要设法保证拆卸导正销能入拆卸定位销一般的便捷。 |