冲压模具讲座
第62讲 标准零件的使用方法(十一)模架
种别:
2013年11月01日
如【图1】所示,模架的作用是使上模、下模保持正确的关系。

模架是由上模座、下模座、导柱、导套构成的组件。
上模一般是凸模,下模一般是凹模,若考虑凸模-凹模的关系,凸模-凹模通过固定销(定位销)安装在模架导向上,由此来保持凸模-凹模的关系(参考【图1】)。
模架有【图2】所示的4种形式。

C形(中间导柱)是负载中心位于中央的模具,适合可在前后作业的情况。常用于单模的落料冲裁、打孔、弯曲等加工。
B形(后柱型)模架在左右和前方均无限制,其结构最利于单模作业。此外,这种形式在机械手加工中不会对进给杆及杆臂的通行造成阻碍,因此也常用于这种用途的模具。其缺点是较重部分仅靠单侧支撑,前方有下降的趋势,但精度上则没有问题。
D形(对角柱型)多用于较小的连续模等自动化模具。
F形(四柱型)是在四角配置导柱的类型,对保持模具精度最具可靠性。但另一方面,由于导柱会造成阻碍,在单模作业的模具中作业比较困难。因此,这种类型更适合连续模。
【图3】所示为导柱的主要形态。

小型模架可以使用滑动导柱或钢球导柱,但大型模架由于与动作所需力度的关系,更多使用钢球导柱。这是因为用户都希望能以较小的力使模具顺畅动作的缘故。
从精度面来看,滑动导柱精度更高。钢球导柱抗侧压能力较弱。为满足客户对顺畅动作及高刚性的需求,最近又有滚针导柱面市。

|