冲压模具讲座
第56讲 标准零件的使用方法(五)连接螺丝(内六角螺栓)
种别:
2013年09月20日
冲压模具为什么要用内六角螺栓(JISB1176)作为连接螺丝呢?以前也使用过六角头螺栓及盘头小螺丝等,但后来逐渐被淘汰,现在内六角螺栓已经自然而然成为标准零件。内六角螺栓的详细规格请参阅JIS或MISUMI产品目录"Face"中的技术数据。
但遗憾的是,连接螺丝的使用方法并没有资料可以参考。因此,模具设计者常常会不知所措,感到头疼。不过请放心,大家刚开始时都是这样。慢慢地就能获得如何使用的经验,不再不知所措了。
下面让我们进入正题吧。连接螺丝的使用方法分成两类来看比较容易理解。一类是板状零件的连接螺丝,一类是块状零件的连接螺丝。
(1)块状零件(镶块、凸模等)的连接螺丝
块状零件大多采用【图1】所示的连接螺丝使用方法。

将【图】中A尺寸的最小值作为螺丝直径(D),根据块状零件的大小选择可以使用的最粗的螺丝(螺丝破损对策)。
一个模具内有大小不一的块状零件时,如果要逐个判断,选择不同的螺丝尺寸,则会出现粗螺丝、细螺丝混合使用的情况,给模具的组装和分解带来不便,因此应当将螺丝的尺寸统一。
(2)板状零件的连接螺丝
在板状零件中,应综合考虑【图2】中所示的自板边起的尺寸(B)和螺孔间距(F)以及与【图3】中所示的板厚的关系,来确定螺丝尺寸。如果着眼于W尺寸,将B尺寸作为最小值的2倍,从F尺寸和板厚的关系来考虑,便很容易理解了。


板较大时,螺丝只在周围配置便不够用了。这种情况下,可如【图4】所示,在板内配置螺丝。

(3)螺丝直径和螺纹深度
对于螺丝直径而言,螺纹要多深才能保证牢固连接是一个值得思考的问题。这与螺纹加工深度直接相关。一般情况下,螺纹深度以螺丝直径的1.5倍~2.5倍为宜,螺丝拧入深度最小与螺丝直径相同,最深为螺丝直径的2倍。没有特别问题时,螺丝拧入深度以螺丝直径的1.5倍以上为标准。