冲压模具讲座
第54讲 标准零件的使用方法(三)带气孔型顶料器的使用方法
种别:
2013年05月17日
| 【图1】即带气孔型顶料器。在普通顶料器上开气孔,并采取止回措施的零件。 | ![]() |
【图2】(a)和(b)均表示使用状态。

将空气从外部送入顶料器。模具在下死点时顶料器被压下,将气孔自动堵塞,使空气无法流出〔【图2】(a)〕。上模从下死点上升时,气孔打开,空气喷出,将切断的产品顶出 〔【图2】(b)〕。此时,卸料板尚在上升途中。喷出的空气在凹模和卸料板之间流动。因此,气流较稳定,产品的顶出也较稳定。
如果在上死点附近从外部送入压缩空气,气流会扩散开,使产品的顶出不稳定,上述方式可避免这种缺点,并缩短模具准备时间。
【图2】所示为作为落料冲孔模具及向上拉深模具的压缩空气使用的方法。由于名称为顶料器,给人以用于下模的印象,实际上是作为气嘴使用的。由于是在产品附近喷气,产品的顶出很稳定。如前所述,由于无需向冲压机另行安装顶出产品用的气嘴,因此还可缩短准备时间。