冲压模具讲座
第52讲 标准零件的使用方法(一)卸料螺栓的使用方法
种别:
2013年05月02日
卸料螺栓的种类如【图1】所示。

这里列举的形状均为基本类型,MISUMI标准零件根据详细用途做了进一步的细分,扩大了用户的选择范围。
卸料螺栓是通过轴部(L)的长度锁定零件,使零件可动的部品。由于这些使用方法,卸料螺栓也被称作起吊螺栓、阶梯螺栓等。但由于人们更熟悉它在可动卸料板结构的模具的卸料板保持方面的用途,因此一般称之为卸料螺栓。
(1)轴长(L)
用于可动式卸料板时,使用多个卸料螺栓。这种情况下轴长(L)若有偏差,短螺栓可与头部接合面接触,其他螺栓则无法接触,导致卸料板发生倾斜,从而损坏卸料螺栓。同一部位使用的卸料螺栓以轴长偏差小、轴长一致最为理想。这对于加工薄板材的模具而言尤其重要。
(2)卸料螺栓的使用方法
【图2】(a)(b)表示卸料螺栓的使用方法。 (a)的使用方法是正确的。在(b)中,接合面被沉孔面的底部顶住,但沉孔加工很难精确加工出Z尺寸,容易产生偏差。该偏差会产生与轴长不同时相同的结果。图(c)是使用外螺纹式卸料螺栓时要注意的事项。若攻丝部分的倒角过大,便会如图所示,轴端部嵌入倒角部分。此外,安装卸料螺栓的螺纹部分若加工倾斜,可能会导致卸料螺栓损坏,这一点必须注意。

(3)特殊使用方法
由于模具,上下没有空间,但有时会有需要卸料板活动量大一些的需求。这种情况下使用普通的卸料螺栓是做不到的。【图3】是通过与行程延长衬套组合使用,使卸料板在狭小的空间内长行程运动的示例。