冲压模具讲座
第40讲 模具构造入门之二十二 拉深模具的构造:多次拉深模2
种别:拉深・成形加工
2012年09月07日
重复进行多次拉深加工时,直径的减小比例也会变小。因此内径导向会变弱、容易破损,所以不能采用,但由于直径的减小比例较小,不再需要担心拉深侧壁部分的纵弯曲,因此不会成问题。这样的多次拉深模具构造如【图1】、【图2】所示。

【图1】的构造适于进行有凸缘制件的多次拉深。制件的凸缘部分落在卸料板上,通过伸出卸料板的凸模前端对制件内径进行导向。
【图2】的构造适于进行无凸缘制件的多次拉深。无凸缘的制件的拉深边缘不是平整的,呈波浪状。因此如果将拉深边缘部分置于下方会导致制件倾斜。倾斜会给拉深加工带来问题。相应地,应将拉深底部部分置于下方,保持拉深加工的稳定。

这种多次拉深构造的特征在于限位销。限位销可根据拉深时机将卸料板推下,用于避免凹模和卸料板强力夹持制件。如果没有限位销,首先卸料板和凹模会夹住制件,然后才开始拉深。而这样会导致侧壁部分的板厚不均匀、拉深底部出现裂纹等质量问题。
限位销由弹簧保持。拉深结束时,限位销的弹簧收缩,卸料板接触凹模或定位板。