冲压模具讲座
第32讲 模具构造入门之七 剖切模
种别:剪切加工
2012年08月31日
剖切加工使用具有一定宽度的凸模切断材料、使其分离。经常通过剖切加工将板材、卷材加工成落料。由于是采用具有一定宽度的凸模进行剪断,剖切后左右部分的毛刺方向一致(利用切断在不产生废料的条件下剪断时,左右的毛刺方向相反)。此外,将弯曲或成形加工品剖切成2个进行制件的方法也很多。
用于这种目的的剖切模的构造如【图1】所示。加工状态如【图2】所示。

采用剖切加工可同时制作左右对称的制件、无方向性要求的制件(如图例中的形状)可一次冲2个,能够提高生产效率。
另一种用法是,为了保持成形加工的加工力的平衡,有时候只能在进行左右对称的成形加工后进行剖切。
图例中的形状很简单,实际中也经常剖切复杂的成形加工品。在这种加工中,很多凹模都采用配合制件形状的曲面。
剖切加工是通过剖切来将制件分成2个,因此加工材料不会粘在凸模上,即使不设卸料板也很少发生问题,这也是它的特征之一。根据制件不同,有时候在剖切的瞬间,因加工时的侧向力影响,可能向左右飞出。不仅难以回收制件,而且很危险,因此应引起注意。出于防止飞出的目的,利用轻便、简单的卸料板压紧制件的构造比较安全。如果不采用卸料板压紧,加工后的制件分为2个并可向左右轻松移动,制件的回收比较方便,而且冲压作业性也比较好。