冲压模具讲座
第30讲 模具构造入门之五 冲孔模的构造-2(固定式卸料板构造的冲孔模)
种别:剪切加工
2012年08月24日
对于精度要求不高的冲孔加工制件,经常采用作业性较好的固定式卸料板构造。例如,当在如【图1】所示的长尺寸制件的端部加工孔时,采用固定式卸料板构造,作业会比较方便。从【图1】中可知,可将材料装入卸料板之中,在顶住内侧的状态下进行加工,因此作业性较好。

但是,如果卸料板与凹模之间的间隙过大,虽然材料装入模具会变得容易,但卸料时凸模因晃动易出现破损。间隙小一些比较好。
由于在进行孔加工时无压料装置,因此容易出现翘曲等变形。不适于加工过于靠近外形的孔。
除了上述的用法之外,还经常用于弯曲制件、拉深制件等的孔加工。这是由于对于这些成形加工品,因加工孔周围比较坚牢,经常不需要压料。
冲孔不仅针对平面,有时候也需要在曲面上进行加工。在这种情况下孔周围的变形较小,经常只需要注意卸料,很多时候采用固定式卸料板构造即可。
冲孔加工基本上是压紧材料后进行孔加工,但根据条件不同有时候也可采用简易构造,加工不压紧材料也不会出现问题的制件。请注意这种判断会导致模具制作难易度、成本等发生变化。