冲压模具讲座
第19讲 冲压加工入门之九 外形冲切加工(3)落料的连接方法
种别:模具设计
2012年08月10日
外形冲切加工以切边加工为中心进行外形形状加工。这时,如【图1】所示,自然会在落料中央部分产生落料之间的连接。该形状被称为"中间载体"(centre carrier)。 载体是指用于材料进给的材料连接部分。载体需要具备在材料进给时不会变形、能够移动材料的强度。中间载体的连接较少时,易产生弯曲。必须尽可能采用宽度较宽的连接。此外,由于切边加工使材料边缘产生凹凸,因此材料的导向比较困难。

为了消除这一问题,可在落料的两侧设置双边载体,【图2】所示为两侧双边载体的形式。不仅便于进行材料导向,而且还能够稳定材料强度。可视为外形冲切加工的标准载体设置方式。与中间载体相比,可能发现双边载体部分属于浪费。从材料这方面看的确如此。这是为了实现稳定的形状加工而付出的代价。

【图3】是在单侧有弯曲等的级进加工时的载体形式。被称为单边载体。其特征与中间载体相似。是需要注意材料的横向弯曲的落料连接形式。

【图4】是用于加工非常小的形状的形式。是优先考虑落料保持稳定而不是材料损失的落料连接方式。

载体的功能是支持落料。同时必须保证在最终工序中裁切下的落料能够容易回收。采用何种落料连接形式进行外形冲切加工,这也是非常重要的项目。 载体经常作为级进加工的一部分进行说明,但也有基于落料制作方式的考虑方法。