冲压模具讲座
第12讲 冲压加工入门之二 冲孔加工
种别:剪切加工
2012年08月03日
冲孔加工是冲压加工的基础。应掌握条件设定及加工方面的问题点。
| 冲孔加工虽然与落料加工属于同类加工,但模具的条件设定不同。【图1】表示了相应内容。凸模尺寸=加工孔尺寸。然后凹模增加间隙尺寸。与落料加工时的设定相反。制件残留在凹模上面。废料通过凹模落下。 一般情况下,为了避免因冲孔加工而导致制件反翘变形,通常多采用可动卸料板结构制作模具。这是为了进行压料。 | ![]() |
在进行冲孔加工时,当处于如【图2】所示的状态时,必须加以注意。 因为有发生【图2】所示问题的可能性。当变形等可能对制件带来影响时,必须采取回避措施。对于这些问题,希望能够通过模具等的对策来进行解决。

| 如【图3】所示,在夹着弯曲部分的位置有需要保证位置精度的孔时,如在弯曲前的落料材料上加工孔,会有时候尺寸变动而产生问题。应采用"落料→弯曲→冲孔"的顺序,通过工序设计消除变化因素。 | ![]() |
同样,当孔数量较多时,经常无法一次性加工所有孔。此时,应分工序进行加工。这时的注意事项包括: 1.需要保证必要关联精度的孔划分为一组 2.担心相邻孔可能导致破损时需要分开加工 3.需要注意按粗糙孔→高精度孔的顺序进行加工等。 之所以在粗糙孔之后加工高精度孔,是考虑为了避免在孔位置临近的情况下,因加工孔时的侧向力的影响而导致孔变形。