-
登录
-
购物车
-
我的收藏
-
浏览历史
-
在线客服
-
使用指南
Q&A
点击问题查看答案
关于输送机的问题
- Q01.发生震动或有异响。请告知原因和对策。
- 可能是以下的几个原因造成的,请确认。
1.可能是驱动部的同步齿形带过松,或过紧。
2.可能是皮带磨损导致。若背面磨损严重,请更换皮带。
3.可能是带轮、惰轮上有划伤或者有异物附着。
- Q02.输送机不动了。请告知原因。
- 可能是以下几个原因,请确认。
1.请确认电源(插座、控制面板的电源等)是否接通。
2.有可能超负荷了。请确认是否超过了其输送能力。
- Q03.可以把输送机的运转方向设为反方向吗?
- 关于反方向运转,结构上不做推荐。
- Q04.可以单独购买输送机的零配件(铝型材等)吗。
- 可以从输送机选型网站的输送机零配件查找板块,找到铝型材和皮带等零配件,并供您选购。敬请使用。
- Q05.想做输送机维修,可以单独购买到平皮带和同步齿形带吗。
- 您可从输送机选型网站的维修零部件查找板块找到,之后再作选购。敬请使用。
- Q06.由于更换了输送工件,导致输送能力不足。有什么解决方法吗。
- 可以考虑更换马达或齿轮头。
由于更换马达,需要对马达安装板做追加加工,因此※推荐更换齿轮头。
但是,更换齿轮头,成功提升输送能力的同时,皮带的速度则会下降。请务必注意这一点。
※ 若变更马达,外形尺寸也会变化,于是安装板就会不配了。那也就需要客户自己做追加加工了。
- Q07.可以通过开闭电源来进行间歇性运转吗。
- 由于搭载的马达为连续运转型的马达,不推荐长期使用间歇运转操作。
但可用于数十秒间隔以上的间歇运转。
- Q08.看不懂输送能力图表,请告知一下。
- 首先请确认客户需要输送的工件重量。
请用图表确认(工件)输送质量和皮带速度图表,确认您要使用的马达输出功率是否超出范围。
- Q09.购买输送机时,可以不带皮带吗。请告知此时的订购用型号。
- 请用皮带选择的型号指定J。但是,如果是不锈钢皮带输送机、同步齿形带输送机、塑料链条输送机则不适用该项。具体请确认各产品页面。
- Q10.无马达・无齿轮头的输送机,是否附带带轮和齿轮头呢。
- 有附带。
- Q11.米思米铝型材HFS的螺帽和支架可以用在输送机上吗。
- 有一部分商品可以使用。具体尺寸请确认产品页面。
- Q12.在国外可以当地采购到与日本相同的输送机阵容产品吗。
- 除部分地区和部分产品外,基本是可以采购到的。具体请再咨询。
- Q13.包括马达在内的输送机整体,其耐油性不知如何?
- 由于不是专门针对液体而设计的马达,使用时请注意不能让水、油、酒精等液体直接接触到马达。
- Q14.中间驱动的输送机可以移动驱动部的位置吗?
- 中间驱动的输送机可以移动驱动部的位置。移动范围是带轮座之间。
虽然客户也可以自己进行移动,但如客户在下订时用追加加工MP进行指定的话,我们可以根据客户要求移动到指定位置后再交货给客户。
- Q15.输送机图纸上所记载的「螺帽装入用追加沉孔F」是什么意思?
- 从该孔装入螺帽,并安装导轨。M6的槽配M6以下的螺帽,M3的槽配M3以下的螺帽。
- Q16.输送机的CAD图纸上没有包含速度控制器,有附带控制器吗。
- 速度控制器附带在输送机内。但由于控制器的安装位置是可以由客户自行指定,所以 CAD图纸上没作标明。
- Q17.可以提交给我公司输送机的不适用证明吗。
- 关于输送机的不适用证明,我们可以出具的。但提交该证明也可能会出现很花时间的情况,请具体再咨询。
- Q18.窄型输送机CVSTC、CVSTR的马达安装方向可以想办法变更吗。
- 目前的式样是无法变更安装方向的。
- Q19.输送机的维护间隔多久比较合适。
- 维护间隔根据客户的使用环境、条件的不同而不同。参考标准是皮带上出现裂纹,磨薄的情况就需要更换皮带了。
- Q20.有没有无尘车间专用的输送机。
- 没有能确保干净(无尘)等级的输送机。
- Q21.听说SV系列输送机是在铝型材上装入了螺帽,那请问需装入的螺帽数量是多少呢。
- 根据滑轮之间的长度L不同,螺帽的数量也会不同。
<每个槽的数量>
・L300~500=4个
・L505~1000=8个
・L1005~2000=12个
・L2005~3000=16个
- Q22.输送机交货时,使用说明书是否也同附在内呢。
- 使用说明书、警告标贴、马达附带的说明书(仅限松下、ORIENTAL)一同附带在内。
- Q23.同步齿形带输送机(2列式输送机)的拉条(连接)的位置可以变更吗。
- 可以变更。
- Q24.有取得中国的CCC规格吗。
- 输送机不适用CCC规格。
- Q25.2列式输送机、是否会在使用过程中出现左右皮带的速度偏差呢。
- 2列式的同步齿形带用1根轴进行驱动,所以不会出现速度的偏差。
- Q26.订购无马达・无齿轮头的输送机时,能安装的马达是否有限制呢。 请告知安装马达的条件等。
- 相同的输出功率,马达安装距离不变,是可以安装的。但除距离外,还可能出现马达的各尺寸不同的情况,请确认与米思米所使用马达尺寸的差异。
特别会出现齿轮头的轴长不同,此时请使用垫片进行安装。
- Q27.适用于UL规格吗。
- 未能确认到输送机整体适用于UL规格。
在马达单品中有松下马达(面向国外销售)和东方马达(米思米输送机所销售的全部种类)适用于UL规格。但台湾产马达不适用。
- Q28.在选择无马达・无齿轮头的输送机时,有附带马达盖吗。
- 有附带的。
- Q29.长度短的输送机没有用于装配螺母的沉孔,后面想要加螺帽时应该怎么办呢。
- 出货时会配置螺母,请使用那些螺母。想追加装配螺母时,请先将带轮支座拆下来,再装上螺帽。
- Q30.SV系列输送机没有装配螺母的沉孔,可以装配螺母吗。
- 出货时会配螺母,请使用那些螺母。另外,也可以用追加加工FYA・FYB来加工沉孔。
- Q31.米思米是否有出售溜槽式输送机。如果没有出售,有什么代替品可以用的吗。
- 没有出售。
- Q32.有没有无马达・无齿轮头输送机的图纸。
- 我们出货时一起附送了组装流程图。
- Q33.输送机的重量是多少呢。
- 在皮带输送机选型网站有皮带长度重量页面,请确认。
- Q34.可以提交给我公司CE宣言書吗。
- 可以提交的。有需要时,请向技术支持对应窗口进行咨询。
- Q35.窄型输送机是否有反向呢。
- 目前没有配备反向的。
- Q36.满足CE要求是什么含义。
- CE标记是针对产品满足所有的EU加盟国基准的情况而被授予的一种标记。米思米的输送机取得了CE规格。
- Q37.一部分机型,下载CAD图纸后,会有一个名为「~_hr」和「~_wr」的文件,这是什么呢。
- 下载CAD时所含的CAD数据是追加加工(辊边)时的CAD图纸。
- Q38.请告知输送机驱动部的滑轮型号。
- 请从输送机选型网站的零配件查找进行确认。
■从已购买输送机进行查找时,请由此进入
※请用「输送机型号」・「订单No」・「生产序列号No」・「输送机购买时间」中的任意一项进行查找。
- Q39.我公司希望能在工件位置到达一定的点位时改变传送速度,应该怎么做呢。
- 举一个例子,贵公司可以用变频器和感应器来控制传送速度。
可以用感应器来测出工件的位置,并将该信息传递至变频器的上位装置,来改变传送速度。
- Q40.输送机主机的耐热温度是多少度。
- 是40度(马达使用温度上限制)。请不要在超过40度的高温环境下使用。
- Q41.头部驱动输送机的马达盖下面是否有突出的情况呢。
- 下列型号的头部驱动输送机,马达盖下面按钮螺栓的头突出来了。
CVSA,CVSB,CVSTA,CVSTB:1.65mm,CVSPA:2.2mm
另外,关于其他的头部驱动输送机,马达下面没有突出。
- Q42.电容有极性吗。有极性的时候会用颜色进行区分吗。
- 由于输送机上所使用的电容为交流电用电容,所以没有极性。因此,也就没有颜色区分。
- Q43.我公司打算出口到中国,能出示限制高功率的认证标签吗。
- 米思米所销售的输送机马达输出功率为最大90W,不属于限制高功率的对象。
- Q44.我公司使用圆弧形滑轮,出现过皮带两端翘起来的情况。是米思米品质问题吗。
- 该问题不限于米思米品,皮带结构上本身就是张紧太过头,就会两端翘起来的。
- Q45.在国外买的变频器,没有附带日语版说明书。希望可以发电子版给我公司。
- 贵公司在国外订购时,是没有一同附带日语版使用说明书的。
如需要请联系客服。(cs@misumi.sh.cn)
- Q46.商品目录上所记载的某句文字「运转方向按减速比来看, 25以下为与马达相同方向,30以上为与马达相反方向」是什么意思。
- 根据减速比的不同,马达的运转方向与齿轮头轴的运转方向也会出现呈相反方向的情况。
反向运转虽然不会马上就发生问题,但此时需要改变配线(CW时,换成CCW,CCW时换成CW),请按基准传送方向进行使用。
- Q47.我公司想在接触到油的环境下使用,有问题吗。
- 在接触到切削油和冷却液的环境下,可能会引起传送不良的现象。
而且马达也没有耐油性和耐水性,请不要那样使用。
关于马达的问题
- Q01.感应马达的速度可以变更吗。
- 感应马达的运转速度无法变更。但可以通过更换齿轮头来变更输送速度。
在米思米可以购买到齿轮头。请确认您所使用的输送机型号,并确认「马达・齿轮头型号一览表」。
- Q02.马达的使用寿命是多长。
- 皮带输送机,在普通负荷下,按1天使用8小时来算,标准使用寿命为10,000小时。
※ 台湾产马达的标准寿命为5,000小时。
※ 根据使用环境的不同,也会有很大的差别,请把其作为一个衡量的大致基准。
- Q03.把感应马达附带的电容器弄丢了。可以单独购买该电容器吗。
- 贵公司可以通过特注进行采购。
- Q04.米思米的输送机上所使用的马达不论哪个厂家,安装距离都是相同的吗?
- 安装距离是相同的。但是,马达轴方向的长度等根据厂家的不同而不同。具体请确认产品页面。
- Q05.无马达的情况下,可以购买输送机吗。
- 可以。请购买无马达・无齿轮头输送机。无马达・无齿轮头的输送机将以零配件的形式进行提供,由客户自己负责组装。
- Q06.购买马达・齿轮头输送机时,需要选择输出功率吗。
- 根据马达输出功率的不同,零配件的尺寸也会有所不同,需要对输出功率进行选择。
- Q07.速度控制马达时,控制器和马达使配套的吗。
- 是配套提供的。
- Q08.使用速度控制器,可以调快或调慢速度吗。
- 速度控制器马达可以调节速度。产品目录上所记载的齿轮头速度是最大速度,所以速度只可以朝慢调节。
- Q09.可以从上位机(PLC)调节速度吗。
- 通过选择变频器,可以控制速度。
- Q10.油会从马达上落下来吗。
- 没有这个问题。但如果客户自己加油的情况,就说不好了。
- Q11.可以设置可反向马达吗。
1、米思米可以特注吗?
2、米思米的输送机上可以安装我公司购买的可反向马达吗。
- 1、米思米没有实现可反向马达输送机的特注。
2、目前的式样未考虑到反向运转,所以有可能会发生跑偏。另外由于马达的尺寸不同,也可能会发生干涉的情况。
- Q12.是否能满足马达的防水规格(IP规格)。
- 米思米输送机所使用的马达为非IP规格的。
- Q13.速度控制器安置在哪个位置呢。需要使用支架吗。
- 为了能让客户自由地设置速度控制器的安装位,米思米这边不做安装。需要支架的客户请另行准备。
- Q14.米思米的马达是防爆性的吗。
- 不是防爆性的。
- Q15.可以在国内购买国外式样的马达电压,然后进行出口吗。
- 可以。
- Q16.将速度调控器调到最小或者最大时,输送机的速度为多少?
- 速度调控器调到最小时速度为0,调到最大时为输送机选定速度。
- Q17.马达有附带温控器吗。
- 输出功率在60W以上的马达附带温控器。而40W以下则不附带温控器。
- Q18.可反向马达能委托米思米进行安装吗。
- 由于米思米的不是能装可反向马达的式样,所以无法特注。
- Q19.可以使用步进马达吗。
- 由于米思米德不是能装步进马达的式样,所以无法特注。
- Q20.马达的配线图发布在哪里。
- 请参照输送机选型网站上的技术信息。
■输送机选型网站上的技术信息请由此进入查看。
- Q21.速度控制马达的中间线长度是多少。
- 是1m。
- Q22.感应马达和速度控制马达的区别是什么。
- 感应马达是定速的,速度控制马达是可以减速的。
- Q23.速度控制马达的情况,最高速度和最低速度是多少呢。
- 最高速度是商品目录中皮带速度的数值,最低速度是最高速度的1/15左右。
- Q24.单相的情况下可以使用变频器吗。
- 依我公司目前的产品阵容,还未能实现这一点。
- Q25.请告知台湾产马达的式样和电流容量。
- 请确认我公司的电子商品目录。
■台湾产马达・齿轮头请
由此进入查看。
- Q26.请告知马达式样的种类的区别。
- 感应马达(IM)是按照符合齿轮头减速比的一定速度进行运转的。
速度控制马达(SCM)可以用速度调节钮进行调速。此时,齿轮头减速比表的速度为最大速度。
变频器马达(INV)需要由客户用频率来进行控制。根据控制方法的不同,可能实现正反向运转和间歇性运转等。但是米思米输送机是考虑单纯的传送为目的的产品,未必能确保可以实现这些用途。
- Q27.请告知马达安装板的形状。
- 请从我公司电子商品目录进行确认。
■输送机用马达安装板请
由此进入确认。
- Q28.我公司想要马达的中间线,需要如何才能采购到呢。
- 由于我们采用一体方式采购马达,所以无法单独采购中间线。
- 东方马达:目前有在进行特注销售
- 台湾产马达:标准和特注都有进行销售
- Q29.请告知马达的额定电流。
- 关于马达电流,请联系客服。(cs@misumi.sh.cn)
关于皮带的问题
- Q01.皮带跑偏了。请告诉原因。
- 可能是以下的原因,请确认。
1.请确认输送机的铝型材、或者是否有机体的弯曲・倾斜。
2.请确认皮带是否变长 (皮带的松紧度)。
3.请确认带轮・惰轮上是否有异物附着。
※ 最初使用的时候会出现跑偏的情况,运转了一段时间后,等皮带适应了就不会跑偏了。
- Q02.皮带偏向到一侧。请告知原因原因。
- 可能是以下的原因,请确认。
1.由于输送机的铝型材、或者机体的弯曲・倾斜会导致这个情况。
2.如传送物偏向一侧的话,可能会导致输送带偏向一侧。
- Q03.请告知如何拉皮带的张力。
- 请通过旋紧调整张力用的丝杠来进行调整。
此时,请注意要让左右两侧调整张力用的丝杠呈相同的旋紧度。
另外,由于头部驱动和中间驱动的调整张力用丝杠的位置不同,请确认图2。
※ 更换皮带时,请务必确认是否已断掉电源,输送机为不运转状态。
- Q04.皮带的运转动作变差了。请告知原因和对策。
- 可能是以下的原因,请确认。
1.请确认驱动部(带轮、惰轮)是否有垃圾・灰尘吸附。
2.有可能是皮带磨损了。请更换皮带。
- Q05.请告知到更换皮带的步骤。
- 请参照商品目录中发布的「皮带更换方法」。在输送机选型网站还准备了更换皮带的视频。
- Q06.有防跑偏肋的输送机和无防跑偏肋的输送机有什么区别。
- 皮带的防跑偏抑制方法不同。
无防跑偏肋的输送机是通过用圆弧状(太鼓状)的带轮・惰轮来运转平皮带,从而防止跑偏的。
另一方面,带防跑偏肋的输送机是通过用带肋槽的带轮・惰轮来运转带防跑偏肋的皮带(里面有突起的皮带),从而防止跑偏。
- Q07.我公司可以索取食品输送用皮带的证明文件吗。
- 米思米可以向贵公司提交该证明文件。
- Q08.虽然知道米思米产品阵容中没有带防跑偏肋的食品输送用皮带,那请问一般用皮带HBLTDSW符合食品HACCP的规格要求吗。
- 符合的。
- Q09.不锈钢制成的皮带会在使用过程中坏掉吗。
- 有划伤时,可能会发生皮带破损。特别是在侧面有划伤的话,就会导致开裂。没有划伤的话,可以说是一款非常稳定的皮带。
- Q10.不锈钢制成的皮带在运转时会发出噪音吗。
- 不会出现由皮带而导致的噪音。作为一台输送机,会有马达运转的声音。
- Q11.有没有抗划伤能力强的输送机(用于传送冲压零部件等)。
- 靠聚氨酯皮带来输送有毛刺的冲压零部件是很难的。不论皮带的种类是什么,有划伤,皮带的寿命就会变得低下。
- Q12.用于窄型输送机的皮带是耐油的式样吗。
- 窄型输送机所使用的同步齿形带具有耐油性能。
- Q13.如何防止皮带一侧的散乱(绽开)。
- 输送机上所使用的平皮带不是能防止散乱(绽开)的式样。
- Q14.可以用耐油式样的皮带来输送带有水溶性切削油的零部件吗。
- 如果只是附着在皮带表面的程度,那是可以使用的。
- Q15.皮带是如何接合的呢。
- 全都是指形接合。
- Q16.不锈钢皮带侧面会不会切伤手指或手。
- 加工时已经注意不留毛刺了,但如果太用力地触碰侧面,也可能会说切伤。输送机运转时请特别注意。
- Q17.请告知不锈钢皮带的连接处公差范围。
- 连接处没有重叠。连接处的公差范围是+/-10%。其他平坦处为1%上下。
- Q18.可否采购到选用了非米思米市售皮带的输送机呢。
- 目前米思米暂不接受皮带厂家的指定采购。请购买无皮带输送机,由客户自己安装皮带。此时请务必确认贵公司所使用的皮带最小直径不低于输送机的带轮直径。
- Q19.皮带的熔敷次数为多少次。
- 1次。
- Q20.滑动好的皮带是哪一种呢。
- 推荐贵公司使用摩擦系数低的滑动用皮带。
- Q21.耐油性皮带除藏青色以外还有其他选择吗。
- 耐油性皮带只有藏青色的。
- Q22.请告知计算皮带使用寿命的方法。
- 由于涉及到的要素很多,如传送速度、重量、式样、工件的形状等,所以无法计算使用寿命
- Q23.关于不锈钢输送机的皮带,我公司想购买比标准品再厚些的,可以变更吗。
- 无法变更。
因为随着皮带的厚度不同,带轮直径也会变化,所以米思米输送机厚度超过0.1mm就就无法作变更了。
关于支架的问题
- Q01.可以单独购买输送机支座吗。
- 米思米有在销售输送机用支座的单品。
型号为CSTSA、CSTSC、CSTWA、CSTWC。
- Q02.输送机支座追加加工可以1件起进行指定吗。
- 可以。就一件进行指定时,请将支座齿距指定为PN。
- Q03.追加加工所指定的脚的单品可以购买到吗。
- 选购版块中有售支座。I型为CSTS,H型为CSTW。但是不带加强材料、请另行购买HFS6-3060。
- Q04.脚的型材是米思米的铝型材吗。
- 正如商品目录中所记载的那样,使用的是 HFS6-3060。
- Q05.输送机的马达盖部分可以安装脚吗。
- 马达盖包住铝型材的部分,是不可以安装脚的。
关于输送机选择网页的问题
- Q01.使用输送机选型网站的维修检索功能,订单No.和购买记录之类的数据能保存多久呢。
- 上面保存了米思米输送机过去所有的数据记录。