![]() |
电极的放电间隙大小根据什么来设定,铜电极和石墨电极在这方面有什么不同? |
![]() ·同时,在靠近放电加工部分的加工液温度上升,发生蒸发,同时产生高压力,便产生了去除工件加工部分溶化和蒸发的金属的情况。这样的加工状态持续进行,就使被加工工件形成了和电极的样子一样的形状。 |
放电加工的性能评价·放电加工的性能评价项目分为以下几项 ①加工速度 ②表面粗糙度 ③电极的消耗率 ·电极消耗率是以工件被加工的体积和电极消耗的体积比来定义的。如果电极消耗率大,由于电极损耗快形状变化大,导致被加工面精度达不到。 ·电极的材质,放电持续时间,电流稳定性对电极消耗率的影响很大。 ·除了放电持续时间长,电流稳定性好使电极消耗率低,另外选用熔点高热传导率大的电极材料消耗也少。所以这是放电用电极使用铜和石墨的原因。 |
石墨电极的特点1.CNC加工速度快、切削性高、修整容易。 2.快速EDM成形、热膨胀小、损耗低。 |