![]() |
线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?
|
![]() ・线切割放电加工的效率表示是以在单位时间内,电极线走过的表面积来表示的。 ・加工面粗糙度一般最大在十几µm。 |
![]() 2.电极丝品质不良,有缠绕或压线现象。 3.导电块磨损,产生导电不良。 4.工件含有杂质、气孔等,或是没有装夹好。 5.工作液压力低,或下部滚轴旋转不良。 6.参数不匹配。 预防和解决的方法 1.对于磨损的导丝嘴要更换,并定期清洗及检查安装位置精度。 2.使用品质好的电极丝,如有缠绕或压线现象就要整理顺畅后再使用。实在没法处理的就要换新的。 3.检查导电块,有磨损的就需更换。 4.工件的材质要均匀,加工时确保安装正确牢固。 5.工作液压力低时请检查喷嘴,看是否有堵塞,请及时清洗。 下部滚轴旋转不良就需更换轴承。 |