冲压模具讲座
第131讲 下料连续模具的设计(二) 导正销与侧刃
种别:
2015年03月13日
连续加工时,稳定进给长度是至关重要的。进给长度的变动直接关系到产品精度。【图1】示出了其内容。

不能使用进给装置时采用的进给长度利用侧刃进行确定。按照与进给长度相同的长度进行材料切边。通过将切边的端部接触固定块来确定进给长度。但仅用这种方法会导致进给长度出现偏差,因此利用导正销修正进给长度,确定正确的进给长度。
利用进给装置进行材料进给时,可不使用侧刃。但为了便于加工开始时的作业,有时也会保留。另外,要制作正确的材料宽度时,也会采用。
【图1】所示的导正销利用产品孔进行导向。这种形态称为"直接导正"。利用导正销调整进给长度时,会对孔边产生强烈的摩擦。这可能会导致孔产生擦伤或变形。产品孔产生变形的原因也在于此。
| 担心这种情况时,如【图2】所示,在即将变为废料的部分上制作导正专用孔并加以利用。这种方法称为"间接导正"。虽然需要进行多余的孔加工,但由于对产品孔没有影响,因此质量没有问题。 | ![]() |