冲压模具讲座
第129讲 落料冲裁模的设计(十) 卸料板与材料导向件
种别:
2015年02月27日
本讲说明有关落料冲裁模的材料导向件的内容。【图1】是利用落料冲裁模进行加工的状态。其结构的截面如【图2】所示。

材料在卸料板上移动。材料的宽度导杆多半仅通过圆棒等进行单侧引导。这是为了便于应对材料宽度的变化以及取出产品。
下面对此进行说明。在尺寸固定材料的加工中,产品比较大,从上模排出的产品落在下模的材料上的情况下,则会摇动下模的材料,从而使材料上的产品滑落到模具外取出。如果对材料宽度进行两侧引导,这种作业就会难以进行,因此多半仅在单侧进行宽度方向的材料引导。
这样也是为了防止为了取出产品而将手深入到模具内。
产品大小可进行吹卸时,即使对材料进行两侧宽度引导,也没有问题。
进给方向的定位利用止动销进行。在卷材加工中,使用进给装置进行加工时,不需要止动销。仅在通过手工作业进行尺寸固定材料的加工时需要。止动销配置在形状稳定的位置上。多采用可动式。
在落料冲裁加工中,搭边料宽度略宽于落料冲裁时,些许的定位变动并不会产生问题。
为了不妨碍材料进给,使卸料板面比外形冲裁凸模面高出0.5mm~1.0mm左右。卸料板的外形冲裁凸模通过的孔并非和凹模孔与顶出装置完全匹配,而是进行了部分避让,以防止外形冲裁凸模与卸料板产生烧结或卡住。
卸料板兼具卸料与顶料器的作用。