冲压模具讲座
第125讲 落料冲裁模的设计(六) 顶出装置的设计-1
种别:
2015年01月30日
如【图1】所示,顶出装置被装入到凹模中。落料冲裁模采用外形冲裁凹模配置在上模(随压机滑动上下移动)、外形冲裁凸模配置在下模(固定在压机的垫板侧)的倒装结构。拥有这种结构特征的零件就是顶出装置。

顶出装置具有冲孔凸模卸料板与排出凹模中的产品2种功能。通常,按照与产品几乎相同的形状制作顶出装置。
如【图2】所示,顶出装置的面与凹模面相同或稍稍凸起。凸起量为0.5mm~1.0mm左右。与凹模面相同的情况比较少见。

顶出装置在凹模中进行最大程度的移动时,如【图3】(a)所示,应注意勿使顶出装置从凹模刃口脱落以及勿使冲孔凸模的台阶部与顶出装置的内的避让通道碰撞。
如【图3】(b)所示,如果顶出装置从凹模刃口脱落,偶尔可能会导致顶出装置卡在凹模刃口背面,造成无法移动从而损坏模具。
另外,冲孔凸模的台阶部分与顶出装置孔之间的干扰也可能会导致顶出装置或凸模损坏。