第122讲 落料冲裁模的设计(三) 落料冲裁加工的产品取出(顶出装置)
落料冲裁加工的模具结构如【图1】所示。这是外形冲裁(落料冲裁)凹模位于上模中的结构。这种结构称为"倒装结构"。
采用倒装结构时,经过外形冲裁的产品会进入到上模的凹模中。上模安装在压机的滑块上进行上下运动,因此如果不顺利地排出进入凹模中的产品,则将导致模具损坏。用于排出进入到凹模中的产品的模具零件称为顶出装置。这是倒装结构的特征性零件。除了冲裁加工用模具以外,拉深加工用模具也经常使用倒装结构,顶出装置的作用相同。

(1)模具的顶出装置结构
从模具中将产品取出的叫法,虽然最近"顶出"的说法可能多了起来,但在冲压加工中,还是以"顶出"的说法为多。哪种说法都可以。但具体到模具零件,还是称之为"顶出装置"比较恰当。
下面通过【图1】说明顶出装置的结构。凹模中有顶出装置。顶出装置的形状几乎与凹模相同。带有防脱落的凸缘等。
材料外形被冲裁时,顶出装置会随着被冲裁的材料一起被顶起。
顶出装置在模具运动到上死点附近时受到背部推动,恢复为外形冲裁前的状态,此时推出产品。
从后面推动顶出装置的零件包括顶出销、顶出板与顶出棒。根据模具的结构,也有直接利用顶出棒推动顶出装置的结构。
顶出棒的推动力由压机提供。
(2)顶出装置与压机的关系
请参阅【图2】。压机的顶出装置相关零件为"顶出杆"与"顶出杆调节螺丝或杆"。"顶出杆"的叫法为现场用语。顶出杆与顶出棒容易混淆,因此使用现场用语。
外形冲裁加工中被顶起的顶出装置经由顶出棒把"顶出杆"顶起(【图2】a)。此时的位置就是压机滑块的下死点。
顶出装置被顶起的状态下,滑块上升。在上死点附近,"顶出杆调节螺丝"接触到"顶出杆",将驱动被顶起的"顶出杆"复原,从而推出产品(【图2】b)。
在顶出装置的动作中需要注意"顶出杆调节螺丝"的调节。在上死点附近,如果过早接触"顶出杆",顶出装置的下压距离则会变长,这可能会导致顶出装置或模具损坏。使用压板固定方式固定上模的情况下,最坏可能会导致上模脱落。
使用"顶出杆"时,事先将"顶出杆调节螺丝"提高到最大上限位置以防止危险。从这种状态开始着手顶出装置的调节。
落下的产品通过空压吹卸等手段顶出到模具外。