HOME  > 冲压模具讲座  > 第94讲 冲压加工力(三) 弯曲加工力
冲压模具讲座

第94讲 冲压加工力(三) 弯曲加工力

种别:
2014年06月13日

 此处所示的弯曲加工力是指自然弯曲的加工力。弯曲加工时,为了稳定形状,经常在下死点上进行底冲,但底冲加工会因冲入量而需要非常大的力。其大小约为自由弯曲加工力的5〜10倍左右。

(1)V形弯曲的加工力(请参阅【图1】)

【图1】

 V形弯曲的加工力由下式表达。

 
  P:弯曲加工力(Kgf)
  C1:系数
  B:弯曲线长度
  t:板厚(mm)
  Ts:拉伸强度Kgf/mm2)

 系数(C1)在凹模肩部宽度(L)是材料板厚的8倍时为1.33。凹模肩部宽度是板厚的5倍左右时为1.5;是板厚的16倍左右时为1.2左右。

(2)L形弯曲的加工力(请参阅【图2】)

【图2】

 L形弯曲的加工力由下式表达。

 P=C/3・B・t・Ts(Kgf)
  P:弯曲加工力(Kgf)
  C:系数...1.0〜2.0的范围
   (凸模R或凹模R较小时,选择较大的数值)
  B:弯曲线长度(mm)
  t:板厚(mm)
  Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)

 这是按压弯曲加工力的基本形态。
 进行如【图3】所示的U形弯曲时,由于有2处弯曲线(B),因此按上式弯曲线(B)的长度的2倍进行计算。
【图3】

 这样,在同时弯曲的情况下进行几处弯曲时,将弯曲线的总长度视为B。

MISUMI eCatalog