HOME  > 冲压模具讲座  > 第91讲 模具用钢材入门(十)模具主要零件的材质(二)
冲压模具讲座

第91讲 模具用钢材入门(十)模具主要零件的材质(二)

种别:
2014年05月23日

 【图1】与【图2】所示为铸造一体结构的模具。铸造结构以一体形式制作较大的形状,因此比钢板制作更容易。

【图1】

【图2】

 少量生产并且被加工材料为薄板时,根据冲裁、弯曲与拉深等内容,铸件材质多使用灰铸铁FC250或FC300左右。模具零件用于凸模、凹模以及垫块等所有零件

 被加工材料的板厚越大,产量越多。担心强度时,使用FCD600左右的球墨铸铁。

 冲裁模时,在刃口部堆焊SC450铸钢等之后使用。大规模生产用拉深或成型模时,使用经过火焰淬火处理的SC450等。修整模等情况下,如果认为铸件(灰铸铁、球墨铸铁)仍不够充分,则可直接使用SC450等。

※参考文献:"图解冲压模具设计法"(太田哲/著)

MISUMI eCatalog