HOME  > 冲压模具讲座  > 第88讲 模具用钢材入门(七)模具使用的钢材等(预硬钢、铸铁等)
冲压模具讲座

第88讲 模具用钢材入门(七)模具使用的钢材等(预硬钢、铸铁等)

种别:
2014年05月02日

 本讲介绍钢材以外的材料等。

(1)预硬钢

 是指将作为塑料用模具材料开发的材料转用于冲压用模具。JIS中没有这种材料,使用制造商品牌的材料。这种材料可进行切削加工并具有一定的硬度。使用沉淀硬化类(请参阅【※】)材料调质为40HRC左右。
 预硬钢多用于少量生产的冲裁模或弯曲模的凸模与凹模。大规模生产模具时,用于凸模固定板或垫板等。这种材料可进行切削加工,无需热处理即可直接使用,其便利性备受欢迎。

※沉淀硬化
将过饱和固溶体加热到合适的温度时,因某些组织成分析出而引起的硬化。

(2)火焰淬火钢

 火焰淬火钢用于汽车零件等的冲裁模、拉深模、弯曲模等模具。这种材料通过火焰淬火即可简单地获得表面硬化。
 通常,模具材料在加工之后需要进行指定硬度的热处理(总淬火),但火焰淬火钢则可简化该工序,虽然强度会低于需要进行总淬火的钢,但由于可缩短模具制作时间,因此广泛用于特定用途。

(3)铝青铜

 铝青铜为铜基合金。可承受高冲压压力,具有优异的耐磨性与耐擦伤性。这种材料称为HZ合金(日立造船)、安博科金属(美国)等。多用于SUS材料与钛等难加工材料的成型或拉深加工用模具。

(4)铸铁

 铸铁多用于模架与中、大型成型或拉深等模具。

4-1.灰铸铁(JIS G5501)

 也称为普通铸铁。铸造性优异,多用于模架、模座与中型零件的凸模、凹模。
 JIS符号为FC,从FC100开始每隔50一种牌号,最多到FC350。用于模具的种类包括FC200、FC250与FC300。

4-2.球墨铸铁(JIS G5502)

 也称为韧性铸铁。在判断为灰铸铁强度不足时使用。
 灰铸铁内的碳以片状析出到铁氧体或珠光体组织中。与此相对,韧性铸铁是在金属溶液中添加镁等,以使析出的碳形成球形。通过使析出碳形成球形,便具有了接近钢材的高强度,并且延伸性、韧性与耐磨性等也非常优异。
 JIS符号为FCD,包括FCD350〜FCD800。模具多使用FCD450、FCD500以及FCD600左右。

MISUMI eCatalog