HOME  > 冲压模具讲座  > 第85讲 模具用钢材入门(四)模具使用的钢材(非淬火材料)
冲压模具讲座

第85讲 模具用钢材入门(四)模具使用的钢材(非淬火材料)

种别:
2014年04月11日

 构成模具的材料,主要是用来制作结构的材料。

(1)一般结构用轧制钢(SS材)

 作为原料用于模具最多的材料。最常用的种类是SS400。一般称为SS材。
 SS400中的数字表示抗拉强度。SS400的抗拉强度为400~510N/mm2。
 这种材料是具有一定韧性的软质材料,也有意见认为用电钻等进行孔加工时,切屑会连在一起呈长螺旋状,处理起来较为麻烦。

(2)机械结构用碳素钢(SC材)

 使用方法与SS材相同。SC材有S10C~S58C的规格。数字表示材料中的碳(C)含量。碳含量在0.08~0.61%的范围内。超过0.61%时就是碳素工具钢(SK材)。
 这种材料有意思的地方是,它未表现出任何机械性质。只有参考值。其原因是,JIS中规定的抗拉强度是以直径25mm2的材料进行测试的。这是出于大型构造物时条件会改变这一考虑而制定的。
 以前使用的材料规格有很多种。例如,S35C、S45C及S50C、S55C等。现在,由于板的标准化等因素,已经统一为只使用S50C或S55C了。之所以会留下数值高的规格,也正反映了碳含量越高强度越大的特性。
 在机器上的加工性能方面,它的切屑比SS材小,废料处理更容易,使用起来更方便。这可以说就是碳含量不同带来的差异。SS材没有碳含量的指定(非常少)。

MISUMI eCatalog