3D预览无法显示

机械零部件相关商详页--无法显示请参考 Internet Explorer Firefox/Chrome

模具零部件相关商详页--无法显示请参考 Internet Explorer Chrome Firefox Edge

机械零部件相关商详页--无法显示的操作方法

Internet Explorer(ActiveX控件的安装)

选择零件时为了显示预览,需要安装ActiveX控件。
ActiveX控件的安装方法为以下。

1点击「安装」

ActiveX控件的安装

2点击「执行」

执行安装

3请从3个中选择任意一个,点击「OK」按钮

确认OK

4完成

完成

无法顺利安装ActiveX的情况

菜单中的工具>网络选项中点击「安全」,点击「标签的自定义」,打开「安全设置」窗口。在设置中把「已署名ActiveX控件的窗口」设置为「显示对话框」或「改为有效」。ActiveX安装完以后请再返回到原本的设置。

无法顺利安装ActiveX的情况

Firefox/Chrome的情况(Java的安装)

选择零件时为了显示预览,需要安装Java。
Java的安装方法请在以下网站中进行确认。

1点击插件的安装链接,跳转至Java网站的下载画面

Firefox安装Java

2点击Java网站的「下载免费Java」按钮

下载免费Java

3点击「同意并开始下载」按钮

同意并开始下载

4点击「保存文件」

保存文件

5点击「安装」后,安装开始。

开始安装

6完成后,点击「关闭」

完成

7显示安全警告的话,点击任意一个「执行」

启用插件

8完成

完成

模具零部件相关商详页--无法显示的操作方法

Internet Explorer 浏览器的情况

1打开Internet Explorer 浏览器,点击右上角「工具」图标,选择「Internet 选项」。

选择「Internet 选项」

2在「高级」标签中,选择「加速的图形」下,使用软件呈现而不使用GPU呈现。点击「应用」「确认」,重启后生效。

选择「加速的图形」下

Chrome 浏览器的情况

1打开Chrome 浏览器,点击右上角设置icon图标,选择「设置」。

打开Chrome 浏览器

2在「高级」选项中,找到「系统」设置,选中「使用硬件加速模式」,设置完成后,重启浏览器生效。

选择「加速的图形」下

Firefox 浏览器的情况

1打开Firefox 浏览器,选中菜单中的「选项」或「首选项」。

打开Firefox 浏览器

2在「常规」中找到「性能」,选择“自动启用硬件加速”。

打开Firefox 浏览器

Edge 浏览器的情况

1点击控制面板中的「Internet 选项」,在「高级」标签中,选中「加速的图形」下,使用软件呈现而不使用GPU呈现。点击「应用」「确认」,重启后生效。

选择「加速的图形」下

注意事項

返回顶部