售后服务规范
第一章 概述
1. 本规范旨在为规范米思米平台交易售后流程,保障买卖双方合法权益。本规范适用于米思米平台内商家销售货物的售后处理,涵盖货物取消、退款、换货等环节,买卖双方需共同遵守。
2. 本规范依据米思米平台《商家服务协议》《交易管理规范》等相关规则及协议制定。《商家服务协议》《交易管理规范》是本规范的组成部分,如未约定的以《商家服务协议》《交易管理规范》的约定为准;如有冲突的,以本规范为准。
第二章 适用范围
1. 适用对象:本规范适用于米思米平台内所有购买商家货物的买家,以及在米思米平台入驻销售工业品的商家。不同类型商家售后责任存在差异,米思米平台自营货物由米思米平台直接承担售后责任,买家购买商家货物则由相应商家负责售后处理,但米思米平台会对整个售后流程进行监督与协调。
2. 适用货物:仅适用于通过米思米平台正规下单流程购买的商家货物,排除任何私下交易、线下转账等未通过米思米平台系统生成的订单。
第三章 售后服务
(一) 取消订单
1. 下订单2小时内:为保障商家订单调整灵活性,下单后 2 小时内支持买家取消订单,系统将实时响应处理。
2. 下订单2小时后(含2小时):订单已同步到商家,商家进入备货、分拣及出库履约流程,为避免影响整体供应链流转效率与终端用户体验,暂无法受理订单取消申请。即货物无法受理取消,敬请谅解。
(二) 退货
除非法律法规另有规定外,米思米平台商家销售货物暂不支持无理由退货服务,相关规则请商家同步知悉,以便在买家咨询时准确传达。
(三) 换货
1. 米思米平台的商家应向买家提供质量保证服务。在货物自商家出货之日起1年内(“保证期间”),如货物出现非人为因素导致的故障,且商家确认质量故障问题的,商家为买家提供相同货物的货物更换服务(以下简称“本质保”)。
1.1. 货物质量确认后换货:当买家提出货物可能存在质量问题的主张后,商家将对买家寄回的货物进行质量检测。经确认属商家货物质量问题之后,商家为买家寄送换货货物。
1.2. 货物质量确认后退款:当买家提出货物可能存在质量问题的主张后,商家经评估认为无需寄回货物检测直接退款的,商家可直接操作退款。该退款操作由商家发起。
2. 本质保限定于买家在米思米平台购买的适用货物。
3. 货物有生产厂家提供质保的,商家可用生产厂家的质保替代本质保。
4. 发生以下任何一项的情况,即使在保证期间内,买家也不享受本质保。
4.1. 货物被用于非工业用途或者超出正常工业用途范围;
4.2. 货物被用于航空航天器、原子能机器、兵器、武器等特殊管制领域;
4.3. 因买家使用不当、操作错误或保管不当等买家原因造成的不良;
4.4. 因自然灾害(包括但不限于地震、洪水、火灾)导致的不良;
4.5. 未遵照米思米平台/商家说明、产品手册或附件所指示的要求所导致的不良;
4.6. 买家对货物进行加工、修理、改造、拆卸后导致的不良;
4.7. 因其他其他设备或外部因素导致的不良;
4.8. 在中国大陆地区以外地区使用时产生的不良;
4.9. 因缺乏经验或者超出原定使用目的或者使用方法所导致的不良;
4.10. 买家违反使用规则或与商家另行签订的交易合同的规定使用所导致的不良;
4.11. 因买家向第三者转售货物后被发现或发生的不良;
4.12. 其他米思米平台或商家合理认定不属于质量保证范围的情形。
5. 非本质保适用范围内的修理或者更换是有偿的,由买家按商家规定支付费用。
6. 因货物性质、制造日期、规格等特殊原因,商家可能在客观上无法为某些货物提供修理或者更换服务。
7. 如商家因合理原因需要在保证期间内调整或中止相关服务的,商家应提前告知买家。买家如对商家的服务调整有异议,可向米思米平台申请协调处理,米思米平台将本着公平合理的原则协助双方寻求妥善解决方案。
第四章 售后流程及规则
(一) 提出申请
买家因货物质量瑕疵、功能故障等合理原因,可在米思米平台显示的售后申请期限内,通过米思米平台售后申请通道提交申请。申请时,买家宜尽可能清晰、具体地描述所遇问题,以便商家准确了解情况。商家基于合理商业判断,可要求买家补充与售后申请相关的必要信息,以辅助判断货物问题的性质与成因。
(二) 申请受理
1. 商家应在买家提出售后申请当日起,至次日工作日中午 12 点前,完成申请受理操作。
2. 商家应将处理结果清晰反馈给买家:
2.1. 同意受理:若商家经初步评估认为申请符合受理条件,将进入正常售后流程,商家将与买家进一步沟通后续处理事宜。
2.2. 拒绝受理:若商家经初步评估认为申请不符合受理条件(如非货物质量问题、超出售后期限等),应向买家说明具体、合理的拒绝理由,以便买家知悉。
3. 争议处理:若买家对拒绝理由存异议,可在收到拒绝通知后,申请米思米平台介入。米思米平台将基于买卖双方提供的凭证(如货物订单信息、沟通记录、货物问题证明等),判定是否启动米思米平台介入流程,协调处理售后争议。
(三) 货物退换
1. 等待货物寄回:买家在售后申请已受理后 14 日内,完成货物寄回操作 。寄回货物应保持原货物状态(含包装、配件等)。若影响二次销售,商家有权拒绝售后申请。
2. 货物寄回:买家成功寄出货物后,应及时上传有效的物流单号。买方和商家都可通过米思米平台实时查看物流进度。
3. 货物检测:商家在收到买家寄回的货物后,应尽快启动货物检测程序。若检测未通过(如非商家责任导致问题、货物人为损坏等),商家将终止本次售后流程(换货 / 退款),并及时告知买家检测结果及决定。
4. 替代品准备中(换货场景):若货物检测符合换货条件,商家进入 “替代品准备” 环节。商家应在规定时间内完成替代品筹备,确保备品质量与原货物一致(或符合约定)。
5. 替代品已寄出:商家应及时寄出替代品,并上传物流信息。买家可通过米思米平台追踪替代品的物流进度。
6. 替代品已签收:买家确认收到替代品后,应进行确认。若买家对替代品无异议,换货流程完成;若买家发现替代品存在问题,应及时向商家反馈,双方可启动争议处理程序。
7. 完成:当买家确认替代品签收无误,售后流程正式完成。米思米平台将对流程节点标记闭环。
(四) 退款
若商家在受理售后申请后,经评估确认满足退款条件(如货物问题属实、商家同意退款等),由商家发起并直接进入 “退款中” 流程。商家需配合米思米平台,确保退款在规定时间内(依米思米平台退款规则及支付通道时效)完成到账。退款到账后,买家账户将显示 “已入账”标记,售后流程完结。米思米平台将对流程节点标记闭环。
(五) 售后流程图
第五章 责任与义务
(一) 买家责任
1. 买家应按米思米平台规则,及时提交售后申请并寄回货物(换货 / 退货退款场景)。
2. 买家应保证寄回货物及凭证的真实性、完整性。
3. 若因买家原因(如超期寄回、货物人为损坏影响检测等)导致售后流程异常,买家需承担相应责任,可能包括但不限于售后流程终止、承担部分合理费用等。
(二) 商家责任
1. 商家应及时受理售后申请、按标准检测货物、履行退款 / 换货义务,如实向买家反馈流程进度及结果。
2. 若因商家超期受理申请、提供的备品质量不达标等等行为引发售后争议,商家应承担违约责任,可能包括但不限于向买家进行赔付、接受米思米平台处罚等。
(三) 米思米平台责任
1. 米思米平台致力于为买卖双方提供售后流程指引、争议协调服务,通过完善规则与优化服务,保障售后流程顺畅,维护米思米平台交易秩序的稳定。
2. 对于因不可抗力、第三方因素(如物流延误、支付通道故障等非米思米平台可控因素)导致的售后异常,米思米平台应积极协助协调,但不承担直接责任。
第六章 附则
1. 本规范由米思米平台负责解释,米思米平台可根据法律法规变化、行业需求或米思米平台运营情况调整本规范内容,并通过系统公告、邮件等方式提前通知商家。商家继续使用米思米平台服务即视为同意最新规则。
2. 本规范自2026年3月1日起生效,此前发布的规则与本规范冲突的,以本规范为准。
3. 米思米平台商家的行为,发生在本规范生效之日以前的,适用当时的规则。发生在本规范生效之日以后的,适用本规范。
4. 米思米平台有权对严重违规商家的关联商家(如同一实际控制人控制的多家店铺)采取同步管理措施。
5. 商家应遵守国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件的行为,本规范已有规定的,适用于本规范。本规范尚无规定的,米思米有权酌情处理。但米思米平台对商家的处理不免除其应承担的法律责任。商家在米思米平台的任何行为,应同时遵守与米思米及其关联公司签订的各项协议。